alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

石油与天然气

找到您所需的高质量流体系统产品、全球支持以及对 石油与天然气应用的深入理解,以提高运营在严苛 环境中的流体系统的安全性、生产力 和环境表现。


跳转到章节:


石油与天然气

为不断发展的行业提供全面支持

新钻井技术。在更偏远的地点钻更深的井。在具有高度腐蚀性的环境和更高的温度和压力下作业。 不稳定的市场状况。 更积极的减排目标。石油和天然气行业正在发生很多的变化,但有一点不会变:需要可靠的流体系统,经过优化,无论您运营的地点和方式如何,都能完成工作。

涉及到安全性和可靠性时,您不能’妥协。如果供应商要与您合作,他们也不能妥协。您的员工的健康、盈利能力以及您开展业务的环境都取决于此。 我们可以提供帮助,提供高品质的世伟洛克®流体系统元件,经过完全工程设计的组件和分析设备,为您提供在苛刻的上、中、下游应用中需要的性能。 我们还提供实用的培训、流体系统设计和装配、评估和咨询服务,以及由全球专业人员网络提供的设施建设支持,帮助您更有效、更安全且更能盈利地建设和运营石油和天然气资产。

我们致力于帮助您克服在获取能源储备并负责任地将其转化为我们的世界所需的燃料时固有的挑战。 无论您的流体系统需要什么,请相信世伟洛克能够提供帮助。

联系流体系统专家

面向石油和天然气行业的产品

我们设计并制造一套全面的控制和测量流体系统产品,包括符合严格的法规和行业性能标准的选项。我们了解对有挑战性的石油和天然气行业应用的需求,选择的材料和设计即使在恶劣环境中也要能够维持流体系统有效运行。 选择世伟洛克,获得可靠且经过适当认证的流体系统产品,享受世伟洛克有限终身质保。

接头

接头

我们提供多种合金制成的小孔径流体系统接头产品,其设计目的是帮助您在具有腐蚀性环境或极端温度的低压、中压和高压应用中保持防泄漏的系统性能。

阀门

阀门

从能够在液压、喷注和灭火系统等应用中处理高流量和高工作压力的全流量球阀到在分析应用中提供精确 流量控制的计量阀,找到您需要的耐用、可靠的阀门来实现您的目标。

调压阀

调压阀

使用弹簧加载或圆顶加载的减压、背压以及能够处理多种压力和流量的特种调压阀,在您的整个流体系统中维持精确的压力控制。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

从数以百万计具有不同管芯材料、加固方式、端接和绝缘选项的软管产品中进行选择,在各种石油和天然气应用中实现长期、可靠的性能。

分析仪表系统

分析仪器

从经过全面工程设计的系统组件(如取样面板气体分配系统机械密封支持系统分析子系统微型模块化系统)中选择,它们根据优秀实践进行设计和测试。

 

为石油和天然气行业提供的服务

我们可以提供需要的专业知识、监督和保证,使您对您的流体系统资产在整个生命周期内的性能充满信心。本地专家得到全球专家团队的支持,确保您得到所需的建议和支持,以提高流体系统—的性能、生产力、可靠性和安全性,同时控制成本和减少环境风险。

现场工程服务

现场工程

经过世伟洛克培训的专业人员可以远程指导元件选择和系统设计,或是访问您在陆上或海上的设施来评估您的流体系统,提供关于安装实践和系统改进的详细建议。

现场服务

现场服务

从流体系统专家处获得有关如何解决现有流体系统问题或改进系统设计的建议,方法为预订流体系统评估、 取样系统分析、  泄漏检测审计或 软管评估。    

设计与装配服务

设计与装配服务

如果您现有的流体系统在性能方面出现问题,或只是缺乏设计和构建可靠子系统的资源,我们当地的专家可以针对您的运营,设计和制造成套件、组件和子系统,进行优化。

流体系统培训

流体系统培训

我们可以提供确保流体系统安全有效运行所需的知识,涵盖流体系统设计、安装、操作和维护材料科学焊接流体取样等方面的培训。

半导体工厂工程建设服务

全球工程建设服务

了解我们如何利用全球资源,为从事基本工程项目的公司提供其所需的流体系统产品、专业设计知识、本地提供的服务和项目支持协调,保证大型石油和天然气建设项目能够按时地在预算之内完成。

特色内容

我们如何支持石油和天然气行业

提高安全性

保证工人的安全在任何项目中都很重要,但在’钻探、生产、加工、处理、运输或提炼高挥发性流体的具有挑战性的陆上和海上环境中,这是一个特别重要的考虑因素。我们可以帮助您在流体系统相关的实践中建立安全性,从安装到日常维护皆可

  • 利用我们全面的安全培训和能力技能发展计划,使团队成员掌握所需的知识,以便在您的业务发展中管理风险
  • 整合流体系统组件,如循环回路取样系统和气体分配系统,这些系统是根据操作员安全、防漏和排放控制的优秀做法设计的
  • 请世伟洛克现场工程师进行流体系统评估并提供咨询服务,以帮助您发现并解决您的整个设施的风险因素
  • 选择高质量的世伟洛克®流体系统元件,这些部件由合适的合金组成,设计具有防泄漏性能,并经过测试,使得整个生命周期内易于安装、操作和维护

尽可能减少停机时间,提高可靠性

当需要检修或维修时,您需要一家拥有本地库存和支持的供应商,致力于为您提供长期成功所需的产品和服务。毕竟,避免过长的停机时间可能意味着每天节省数十万美元。我们在 70 多个国家和地区拥有 200 多个授权销售与服务中心,包括在快速增长的经济体和新发现的油气田附近,我们都可以帮助您降低流体系统的停机时间

  • 在当地,经过世伟洛克培训的员工可以让您便携地获得所需的流体系统产品,包括全球一致的、可靠的流体系统元件和易于集成的、针对您的应用而配置的经过完全工程设计的子系统
  • 我们的现场服务专家可以对您的流体和取样系统进行评估,帮助您排除导致系统效率低下或停机的问题,并提供优先目标建议以提高系统的可靠性

控制总体使用寿命成本

在恶劣的远程环境中,您要运营对您的生产力至关重要的高压流体系统,您需要的产品和设计要能满足您的应用需求,长期提供价值,并证明安装、操作和维护都并不复杂

  • 我们可以帮助您选择流体系统解决方案,方案特点是由不同的合金组成的工程组合 元件,以优化成本,加强抗腐蚀能力,并提高系统在苛刻应用中的寿命
  • 世伟洛克流体系统专家还可以通过构建可配置的、可靠的流体系统组件来帮助您的团队节省时间和精力,从而尽可能地延长您的设备使用寿命,同时大幅减少公用事业、时间和可销售产品的浪费
  • 我们的现场工程师可以对现有系统进行评估,以确定泄漏 和其他效率低下的原因—包括通过虚拟现场访问 ,不需要将专家带到交通不便的地方—,这样就可以避免不必要的运营成本
  • 我们的流体取样专家还可以访问您的设施,帮助您检测或排除取样系统中影响样品准确性和分析及时性的问题。然后,他们可以推荐标准的取样面板、分析仪器或设计改进,帮助您更好地控制工艺流体输入成本,减少维护时间,并提高产品质量

简化可持续性

对于许多石油和天然气公司来说,环境管理和温室气体 (GHG) 减排从未成为一个更大的优先目标。从绿地或棕地基本工程项目规划的起始阶段,您可能就在讨论如何减少范围 1、2 和 3 中的排放,实现环境、社会和治理 (ESG) 绩效目标。您可能也在评估自己能做些什么来减排,因为来自监管机构、投资者和客户的压力越来越大。如果这是您面对的现实情况,我们可以提供支持。

  • 我们的现场工程师可以帮助您在实现脱碳目标方面取得进展,方法是确定流体系统中的泄漏点,确定您的工艺中的能源浪费处,并建议采用低排放阀门 或循环回路取样面板等有助于减少逸散性排放的选项
  • 世伟洛克的材料科学家和产品工程师还可以帮助您选择流体系统产品和合金,它们针对您的工艺进行了优化,并限制了因泄漏而造成环境破坏的可能性
  • 我们还可以通过推荐分析仪器和系统设计来帮助您控制直接排放,从而在火炬、烟囱或设施周围的其他区域实现连续性排放监测

简化基本工程项目

石油和天然气行业的新设施建设项目的执行可能是独特而复杂的,后勤方面的挑战来自于与全球许多不同实体的合作。不断变化的政府法规和不同的操作标准意味着业主公司和 EPC 不仅要应对复杂的全球协调挑战,还要应对广泛的文件要求。 世伟洛克’的全球工程建设服务小组旨在帮助减轻这些负担,为设施建设项目提供从概念到调试的援助:

  • 在前期 FEED 和 FEED 阶段,我们的工程师就流体系统产品的选择和设计提供咨询,协助制定规格,同时推荐高效和节约成本的配置
  • 随着项目的进行,我们团队帮助管理时间表和复杂的物流问题,提供在整个项目中施工场所库存和产品的可用性
  • 我们可帮助协调多个实体,从而提供定制化或国际合同,帮助理解政府法规,以及为准时竣工扫除障碍

 

资源中心

视频:材料选择的重要性

了解为您的流体系统选择正确材料的重要性。

石油、天然气和化工解决方案

世伟洛克是石油、天然气和化工市场不可分割的一部分,从公用工程设施的建设到能源开采、运输、储存和精炼,以及进一步的下游工艺,从而转化为无数的最终成品。

世伟洛克拥有广泛的技术知识和长期服务于浮式生产储油卸油 (FPSO) 的历史。

参考:浮式生产储油卸油 (FPSO) 能力指南

凭借广泛的技术知识和长期服务于浮式生产储油卸油 (FPSO) 的历史,我们的团队熟知法规、标准、规划、设计和物流,帮助您在全球范围内开发油田。了解我们如何能够提供帮助。

参考:材料选择指南

了解如何识别各种形式的腐蚀,以及如何为流体系统元件选择在石油和天然气资源开采和精炼作业中常见的恶劣环境中能够抗腐蚀的金属。

视频:在苛刻的应用中寻找具有您所需属性的材料

视频:在苛刻的应用中寻找具有您所需属性的材料

走进世伟洛克公司原材料工厂的幕后,了解世伟洛克流体系统产品品质的起点。

视频:天然气管道的设计和装配服务

视频:天然气管道的设计和装配服务

了解世伟洛克的设计和装配服务如何帮助 HOERBIGER Engineering Services 实现跨洲天然气管道的现代化,该公司为中游石油和天然气行业的大孔径燃气发动机业主进行排放和性能升级。

视频:通过定制流体系统组件提高生产效率

视频:通过定制流体系统组件提高生产效率

了解总部位于德克萨斯州的 Charbonneau Industries 如何利用世伟洛克的定制化流体系统组件来加速其生产流程,降低劳动力成本,并提高其石油和天然气行业工程产品的品质。

视频:使用 FKB 系列球阀提高性能

视频:使用 FKB 系列球阀提高性能

了解总部位于休斯顿的 Ocean Edge Services 信任世伟洛克的 FKB 系列中压球阀的原因,用以生产其定制设计的液压动力装置 (HPU)、控制系统和面板,用于陆上和海上的海底石油和天然气行业应用。

全球项目中的取样

博客:全球工业施工中的抓取采样

全球项目很复杂,而取样经常被忽视。了解如何应用优秀实践来确保样品可实现质量、安全和环境目标。

石油和天然气建设

博客:标准化大型项目上的流体系统元件

世伟洛克全球建设服务可以通过标准化整个现场使用的流体系统元件而帮助石油与天然气业主-运营商实现显著的运营收益。 了解有关标准化优势的更多信息。

世伟洛克海上石油和天然气评估服务

博客:审查海上流体系统的三大理由

阅读有关对您的海上平台进行审计如何能够发现隐藏的泄漏或其他潜在的安全和性能问题。

世伟洛克石油和天然气材料选择

博客:有关酸性油气田材料选择的四个问题解答

随着石油与天然气生产扩展到硫化氢含量高的酸性环境,材料的可靠性变得至关重要。了解正确选择材料并遵守 NACE 标准如何能保持您的系统高效运行。

世伟洛克石油与天然气材料科学培训

博客:为何材料科学培训对石油天然气仪器工程师如此重要

流体系统培训对于全球石油与天然气应用至关重要。了解有关技术培训如何改善您的工厂状况的更多信息。

机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施

博客:利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,压缩接头的速度和性能优势可以带来显著的效益。

世伟洛克石油和天然气安全培训

博客:如何通过培训消除石油和天然气平台上的风险

在石油和天然气平台上,就关键流体系统活动进行适当的培训非常重要。了解适当的培训如何帮助预防事故。