alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Swagelok의 Susan G. Komen®에 대한 열렬한 지원

Susan G. Komen 'More than Pink Walk' 로고

Swagelok 재단과 회사 임직원의 Susan G. Komen에 대한 열렬한 지원®

오하이오주 솔론(2023년 10월 31일) - Swagelok 임직원과 Swagelok 재단은 Susan G. Komen®에 대한 기부금을 3만 달러 이상 모금했습니다. 이 기부금은 Susan G. Komen 'More than Pink Walk' 사인 2023년 9월 30일 오하이오주 허드슨(Hudson)에서 열리는 MORE THAN PINK Walk 행사에 대한 Swagelok의 후원에 추가로 제공됩니다.

최고인사책임자이자 Swagelok 여성 네트워크의 임원 스폰서인 Hannah Delis는 “Swagelok은 지역사회와 임직원들에게 중요한 운동에 계속 투자하고 있습니다”라고 말했습니다. “유방암은 회사 직원과 친구, 가족에게 치명적인 피해를 입힙니다. 이번 행사는 그러한 불운이 닥친 가족을 돕고자 노력하는 조직을 최대한 지원할 기회입니다.”

Swagelok은 약 20여년 동안 매년 열리는 Komen의 걷기 행사를 지원해왔으며, 임직원의 참여도 점점 늘고 있습니다. Swagelok의 여성 네트워크는 약 90명의 임직원과 가족으로 구성된 팀이며, 올해 오하이오주 북동부에서 가장 많은 단체 기부금을 기록했습니다. 추가적인 노력으로는 여러 지역에서 열린 “Dunk-A-Supervisor” 기금 모금 행사와 Swagelok 임직원이 자발적으로 유방암과 관련된 자신의 경험을 공유하는 생존자 토론회 주최가 포함됩니다.

“Swagelok의 관대한 지원은 저희가 더 많은 기금을 연구에 할당하고 유방암 치료 및 환자 프로그램에 더 가까이 다가갈 수 있음을 의미합니다. 올해의 걷기 행사와 저희가 매일 하는 일은 Swagelok의 지속적인 파트너십 덕분에 가능했습니다”라고 Susan G. Komen 오하이오주 및 미시건주 상임 이사인 Sean Shacklett이 말했습니다.

Susan G. Komen 'More than Pink Walk'에 Swagelok 팀 참여

Swagelok 소개

Swagelok은 오일, 가스, 화학, 클린 에너지 산업용 유체 시스템 제품, 어셈블리, 서비스를 개발하는 자산 가치 약 20억 달러의 비상장 제조업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 둔 Swagelok은 5,700명의 직원들이 70개국에 있는 약 200개의 판매 및 서비스 센터에서 고객 여러분께 서비스를 제공하고 있으며, 제조시설 20곳과 글로벌 기술 센터 5곳을 운영하고 있습니다.

Susan G. Komen 소개®

Susan G. Komen은 유방암과 관련된 주요 비영리 기관이며, 생명을 살리고 유방암을 영원히 정복하고자 노력하고 있습니다. Komen은 모든 방면에 걸쳐 탁월하고 포괄적인 360도 접근 방식으로 이 질병과 싸우고 있으며, 미국과 전 세계 국가에서 수백만 명을 지원하고 있습니다. Komen은 환자를 옹호하고, 혁신적인 발명을 촉진하며, 고품질 진료에 대한 접근권을 개선하고, 직접적으로 환자를 지원하며, 사람들에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. Nancy G. Brinker가 동생인 Susan G. Komen에게 동생의 목숨을 앗아간 이 질병을 정복하겠다고 약속하면서 설립한 기관입니다.