alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

스웨즈락 가스 분배 프로그램으로 안전성 향상

스웨즈락 가스 분배 시스템

스웨즈락® 가스 분배 프로그램으로 시설 안전성 향상 및 가동 중지 시간 감소

스웨즈락이 제공하는 모든 서비스와 서브시스템은 산업 시설에서 중요한 가스 분배 시스템을 완전히 최적화하도록 설계되었습니다.

오하이오주 솔론 — (2020년 12월 2일) — 유체 시스템 제품, 조립체 및 관련 서비스를 제공하는 선도적인 솔루션 업체 스웨즈락이 스웨즈락® 가스 분배 프로그램 런칭을 발표하였습니다. 새롭게 개발된 이 프로그램은 엔지니어링된 서브 시스템과 서비스를 하나로 묶어, 산업 시설의 안전성을 개선하고 가스 분배 시스템의 가동 시간을 향상시킵니다.

시스템 설계가 직관적이지 않거나 수급이 어려운 부품을 사용하면 필요한 서비스를 제때 받지 못할 수 있습니다. 이는 곧 가스 분배 시스템이 최적의 성능을 유지할 수 있는지에 영향을 미칩니다. 그래서 예기치 않은 누설 사고로 현장 담당자와 기계에 안전 사고가 발생할 수 있으며, 시스템이 비효율적으로 운영돼 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

스웨즈락의 가스 분배 프로그램에는 이러한 불편을 줄이기 위하여 설계된 서비스와 서브 시스템이 포함되어 있습니다. 스웨즈락의 가스 분배 전문 자문가는 현재 가스 분배 시스템을 종합적으로 진단하여, 누설 가능성이 높은 부분을 점검하여 성능을 개선하고 유지보수 과정을 간소화합니다. 그리고, 현재 시스템의 설계 개선 방안을 제시하고, 표준화된 스웨즈락 가스 분배 서브 시스템(Gas distribution subsystems)이 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 설명해 줍니다.

스웨즈락에서 제공하는 서브시스템은 다음과 같습니다.

  • 스웨즈락® 소스 입구(Swagelok source inlet): 이 조립체는 고압의 source gas와 나머지 분배 시스템을 연결할 때 적합한, 신뢰성이 높고 맞춤형 설정이 가능한 솔루션입니다.
  • 스웨즈락® 가스 패널(Swagelok gas panel): 간편한 모듈식 패널로 source gas를 목적지까지 올바른 유량으로 이송합니다.
  • 스웨즈락® 변환기(Swagelok changeover): 가스 소스를 다른 가스 소스로 변환시키는 자동 서브 시스템으로, 원활한 유체 공급을 돕습니다.
  • 스웨즈락® 최종 사용 지점(Swagelok point-of-use): 기술 엔지니어가 간편하게 장비에 맞는 압력으로 정확하게 조정할 수 있게 해 줍니다.

스웨즈락 전문가는 산업 시설에서 고객과 함께 운영 현황을 확인한 후, 고객의 요구 사항에 맞도록 엔지니어링된 가스 분배 서브 시스템을 조립하고 테스트를 거쳐 제공합니다. 서브 시스템은 알아보기 쉽게 라벨링되어 있으며, 이해와 사용이 쉽고, 문제 해결과 보수가 용이합니다.

현재 사용하는 시스템에서 누설 가능성이 높은 지점을 점검하거나, 간편하게 사용하고 보수할 수 있도록 설계된 서브 시스템을 사용하면, 가스 분배 시스템 때문에 팀원들이 겪을 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 누설 및 설계 방식을 점검함으로써, 낭비되는 가스와 관련한 비용을 줄이고 시스템의 가동 중지 시간이나 효율성 저하를 최소화할 수 있습니다. 또한 스웨즈락 유체 시스템 전문가에게 가스 분배 시스템의 구성, 조립 및 검사를 맡기면, 추후에 유지 보수에 필요한 인력 투자를 줄이면서 엔지니어링 역량의 한계를 극복할 수 있습니다.  

스웨즈락은 현장 운영팀에게 필요한 서포트를 제공하기 위해, 가스 분배 시스템 전문 실습 교육 프로그램을 구성하여 혜택을 계속 누릴 수 있도록 지원합니다.

스웨즈락 가스 분배 프로그램에 대한 자세한 정보 요청하기 >

스웨즈락 소개

스웨즈락은 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 반도체 및 운송 업계를 위한 유체 시스템 제품, 조립체 및 서비스를 제공하는, 약 20억 달러의 자산 가치를 지닌 제조업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 둔 스웨즈락은 70개국, 약 200개의 판매 및 서비스 센터, 5,500명의 직원들이 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 20개의 제조시설 및 5개의 글로벌 기술 센터를 운영하고 있습니다.