提高气体分配安全性和效率
提高气体分配系统的安全性和效率
许多实验室、测试中心和工业设施都依靠安全和连续地供应主要气体和特种气体来支持关键工艺。对于实验室和可靠性管理人员、工程师和操作人员而言,优化这些气体分配系统的完整性对于确保高效的业务运营至关重要。
如果低效率使用气瓶或未检测出泄漏这些问题得不到解决,则可能导致额外的支出。有时,如果没有绘制系统的线路图,可能很难诊断问题。同时,当必须重复测试或测试不准确时,结果通常是失败或代价高昂的延误。
当专家退休或调动时,宝贵的知识也可能会随之消失,从而使人们对气体分配系统的理解出现空白。许多公司都受益于专业顾问的经验和敏锐的眼光,他们可以从头开始重新评估气体面板来确定需要改进的地方。通常,一种新的观点可以揭示一些没有注意而被忽略的问题。标杆管理系统为抱有侥幸心理者提供了机会(例如,“一直都是这样”或“我们从来没有遇到过问题”),并仔细研究设计的各个方面。
系统和节省建议
气体分配系统围绕一个或一系列压力调节过程构建,并且通常由四个子系统组成:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换和使用点。
- 气源进气口将高压气源连接到气体分配系统。重要的是,进气口必须具有适当的气瓶连接、软管、卡套管、过滤器、排气、吹扫和泄放功能。某些气体面板可能不包括标准的气源进气口 - 请一直验证组件组成,确认该面板使用正确的气瓶接头。一些高压和/或有害气体(包括氧气)也需要使用专用软管。
- 初级气体压力控制完成了首次减压,并确保将源气体以正确的流量输送到系统的下一级。减压可通过单级调压阀或两级调压阀实现。确定正确的进气和输气压力具有挑战性。例如,考虑介质之间的差异十分重要,例如压力为 116 psi(8 bar)左右的瓶装氨和压力为 4351 psi(300 bar)的瓶装氮之间的差异。同时,许多使用两级调压阀的气瓶实际上可能不需要。这可能是节省成本的机会。
- 自动切换可从一种气源无缝切换到另一种气源,以确保不间断供应。这是通过两个调压阀的交错设定点执行的,从而使系统在更换主要气源时可以继续运行。建议寻找一种解决方案,要求该解决方案允许变化的切换压力以充分利用气瓶。
- 使用点提供了关键的最后控制阶段。这些子系统通常具有调压阀、压力表和隔离阀,为操作员提供了方便和准确的压力调节方法。如果可以在初级气体压力控制和使用点之间改变管路压力,则可以使用单级调压阀来降低成本和复杂性。
并非所有的气体分配系统都使用相同质量的组件,为了确保操作员的安全,某些组件最好要贴上标签。有时,面板可能缺少支持可维修性这个重要功能。对于许多用户来说,一个常见的问题是调压阀的蠕变,特征是,即使没有系统流量,出口压力也会升高。这会对下游制程产生不利影响。作为综合评估和咨询服务的一部分,世伟洛克现场工程师可以帮助确定诸如调压阀蠕变等问题的原因和解决方案。
重要的是,气体分配系统的设计必须允许轻松更换组件。通过使用更多的压力接头来取代螺纹连接,可以尽可能地减少检修组件所需的时间 — 也就是说,单个零件易于在线拆卸,而其他零件则保持原位。这样便增加了灵活性,即可以更换组件而无需更换面板,并帮助技术人员高效地工作。这也降低了零件损坏的风险(例如,拧下并重新安装安全阀可能会导致螺纹损坏,从而可能导致危险且代价高昂的泄漏)。
专家可以增加价值
专业的压力控制咨询服务可以提供关键分析,以识别系统升级,为调压阀尺寸调整和选择提供信息,并为工程解决方案的设计和组装提供指导。熟悉特定气体输送挑战的顾问可以提供:
- 关于如何更改现有系统以满足新要求的建议(通常,旧面板被不必要地处置 — 请务必咨询持久使用的解决方案)
- 由在合适的设施中工作的、经验丰富的安装人员建造和测试的气体面板的简易采购选项(与不怎么熟练实务的安装人员在现场组装的面板相比,有可能减少时间、成本和风险)
- 将业务需求放在首位的公正建议(先前对系统或其操作不拥有所有权的顾问可以提供公正的建议)
顾问还可以帮助确保在损失很小的情况下安全输送有毒和易燃性气体,也可以确保面板提供明确的说明,并且确保系统易于操作和故障排除。
如果您不确定气体分配系统的有效性,正在努力用新系统改装您的空间,或者在空气瓶装满之前更换气瓶,请考虑与压力控制专家联系,他们可以帮助纠正问题并最大化您的投资 。