alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Основные характеристики и принципы проектирования механических уплотнений

принципы проектирования систем опор механического уплотнения
Схема API 74

Усовершенствованная конструкция: Системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok

Компания Swagelok руководствуется обширными знаниями в области жидкостных и газовых систем для проектирования и изготовления легко конфигурируемых, легко обслуживаемых и безопасных в эксплуатации вспомогательных систем уплотнений. Если перед вами стоит задача обеспечения непрерывной и эффективной работы вращающегося оборудования, вы наверняка обнаружите, что комплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok — это то, что нужно для минимизации времени простоев, снижения затрат и экономии рабочего времени.

Вариативность

Стандартные конструкции Swagelok выполнены в соответствии с передовыми практиками и включают в себя все рекомендуемые компоненты, указанные в стандарте API 682. Для оптимизации работоспособности и срока службы уплотнения и насоса мы выходим за рамки стандартов и разрабатываем системы конкретно для вашего случая. Вы можете выбрать дополнительные запорные клапаны, обводные линии и КИП, чтобы помочь оператору насоса с легкостью поддерживать необходимые параметры системы и одновременно отслеживать состояние уплотнения.

Доступность

Системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok разрабатываются и изготавливаются вашим региональным авторизованным центром продаж и сервисного обслуживания, поэтому вы без лишних сложностей получаете то, что хотите, и тогда, когда необходимо.

Надежность

Специалисты компании Swagelok применяют знания в области жидкостных и газовых систем и конструктивные наработки, которые позволяют оптимизировать эксплуатационные характеристики и безопасность обслуживания вашей систем обвязки уплотнений. Кроме того, систем обвязки торцевых уплотнений, как и все прочие продукты Swagelok, сопровождаются ограниченной гарантией на весь срок службы.

Созданы для надежной работы и техобслуживания

Среди конструктивных вариантов, предлагаемых компанией Swagelok, — расположенные в верхних точках систем обвязки уплотнения сбросные отверстия, которые позволят продуть систему и выпустить попавший внутрь воздух, чтобы не допустить нарушения расхода или охлаждения. Кроме того, конструкции могут содержать сливные отверстия в нижних точках, позволяющие быстро и безопасно удалять из системы буферные, барьерные и промывочные жидкости, когда насосы не работают. Многие вспомогательные системы уплотнений Swagelok допускают установку дополнительных опций КИП для измерения давления и температуры в тех точках, где измерения помогут решить проблему или обеспечить другие эксплуатационные преимущества.

Созданы с учетом соответствующего расхода

Независимо от назначения системы — доставка промывочной среды к внутреннему уплотнению или циркуляция буферных и барьерных жидкостей между уплотнениями в конфигурации с двойным уплотнением, — поддержание надлежащего расхода и циркуляции через систему обвязки и уплотнительную камеру является обязательным требованием для эффективного функционирования уплотнений. Системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok проектируются с расположением таких компонентов, как стандартные и сетчатые фильтры, на легко доступных участках, чтобы упростить проведение технического обслуживания и свести к минимуму трудности, вызванные засорами и непредвиденными факторами, ограничивающими расход. В систему могут быть добавлены дополнительные опции, например обводные линии, чтобы обеспечить беспрерывную подачу промывочной среды в процессе замены или очистки стандартного или сетчатого фильтра. Состоящие из трубок участки проектируются так же внимательно, с применением передовых практик, таких как обеспечение наклона всех участков, отказ от использования угольных фитингов и гибка трубок с большим радиусом, чтобы обеспечить оптимальный расход.

Конструктивное обеспечение безопасности системы

Варианты конструкций вспомогательных систем уплотнений Swagelok допускают адаптацию к ситуациям, в которых высокая вибрация, ненамеренные касания обслуживающего персонала и прочие факторы создают сложные условия. Конструкции также содержат клапаны отсечения со сбросом на всех КИП, включая манометры, согласно рекомендациям API, для повышения уровня безопасности при работе с изделиями, требующими калибровки или демонтажа для обслуживания. Везде, где это целесообразно, системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok предусматривают дополнительные опции для КИП, включая двухклапанные блоки или другие соответствующие средства отсечения.

Запросить информацию о вспомогательных системах торцевых уплотнений