Что представляет собой отбор вязких проб, и почему это является сложной задачей?
Отбор проб вязких жидкостей может быть сложным и опасным. Узнайте, как снизить риски и спроектировать эффективную систему, которая обеспечивает безопасность операторов и упрощает процесс отбора проб
(+) Смотреть расшифровку
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Снова приветствуем вас в серии «Спросите Swagelok». Меня зовут Кевин МакКлелланд. Сегодня со мной Мэтт Диксон, глобальный технический руководитель. Мы находимся в здании индивидуальных решений на кампусе Swagelok в Солоне, и сегодня мы поговорим об отборе проб вязких жидкостей и некоторых аспектах проектирования таких систем.
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Итак, Мэтт, можешь ли ты объяснить, что такое отбор проб вязких жидкостей и почему это так сложно?
МЭТТ ДИКСОН:
Конечно. Отбор проб вязких жидкостей известен под разными названиями. Его могут называть отбором остаточных проб, отбором проб смол, но чаще всего — донным отбором. Это название пришло из нефтеперерабатывающей промышленности, где мы отбираем горячую нефть, выходящую из ректификационной колонны.
Температура нефти очень высокая — может достигать 260, 315 или даже 370 градусов. И такие температуры создают серьёзные проблемы безопасности. Мы даже не можем позволить ей сильно остыть, потому что в этом случае она начнёт затвердевать и может закупорить систему.
Поэтому нам необходимо поддерживать высокую температуру. Обычно нужно обеспечивать постоянное движение жидкости. Но прежде всего — безопасность. Это ключевой фактор, и ситуация усложняется тем, что вязкие образцы часто содержат пузырьки газа. При выдаче образца он может «плеваться» и разбрызгиваться, что создаёт риск для оператора. Так что вопросы безопасности здесь крайне важны.
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Что нужно учитывать при проектировании пробоотборника для таких вязких жидкостей?
МЭТТ ДИКСОН:
Первое — безопасность. Мы должны быть уверены, что оператор защищён. Поэтому мы изолируем горячие поверхности, чтобы исключить случайный контакт. Мы защищаем оператора от брызг — например, помещаем систему в защитный кожух.
Также важно поддерживать температуру и движение образца. Обычно используется так называемая «быстрая петля» — мы забираем образец из процесса через трубопровод диаметром около одного дюйма, подаём его к станции отбора проб, а затем возвращаем обратно в систему в точку с более низким давлением.
Так мы можем поддерживать температуру трубопровода с помощью парового обогрева и обеспечивать постоянное движение жидкости, чтобы она не останавливалась, не остывала и не образовывала пробки.
И наконец, система должна быть максимально простой. При работе с вязкими жидкостями чем меньше поворотов и изгибов, тем лучше. Меньше поворотов — меньше мест, где жидкость может застрять, остыть, затвердеть и заблокировать систему. Поэтому мы используем плавные изгибы труб вместо угловых фитингов.
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Ты упомянул клапаны. Какие характеристики важны для клапана, предназначенного для отбора проб вязких жидкостей?
МЭТТ ДИКСОН:
Во‑первых, клапан должен выдерживать высокие температуры. Далее — он должен иметь достаточно большой проходной диаметр, потому что жидкость густая. Обычно требуется отверстие не менее четверти дюйма, чтобы избежать закупоривания.
Если используется быстрая петля, лучше всего применять линейный пробоотборный клапан. Тогда горячая вязкая жидкость проходит прямо через клапан, поддерживая его температуру, устраняя холодные зоны и предотвращая накопление материала.
Кроме того, это уменьшает «мертвый объём» между быстрой петлёй и точкой отбора — двойное преимущество. И ещё — клапан должен иметь возможность продувки. Продувка паром после отбора проб удаляет остатки и предотвращает образование отложений.
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Есть ли особые требования к обращению с такими вязкими образцами?
MЭТТ ДИКСОН:
Да. После выхода из клапана образец нужно собрать в контейнер. Обычно для жидкостей используют стеклянные или пластиковые бутылки, но здесь это невозможно из‑за высокой температуры. Поэтому применяются металлические ёмкости.
В США чаще всего используют металлические банки для краски — они недорогие и легко доступны. Другой вариант — стальная бутылка с винтовой крышкой. Вариантов много, но все они металлические.
Для направления жидкости в контейнер используется насадка. Это может быть просто кусок трубки, выходящий из последнего клапана. Но если трубка не подогревается, она может закупориться.
Поэтому иногда мы используем «жало» — ту же трубку, но с паровой рубашкой. Это позволяет поддерживать температуру до самого конца трубки, исключая холодные зоны и риск затвердевания.
Кроме того, очень важно продувать систему после отбора проб. Продувка удаляет остатки, улучшает чистоту образца и снижает риск обслуживания, предотвращая закупоривание.
КЕВИН МАККЛЕЛЛАНД:
Хочу ещё раз поблагодарить Мэтта за его замечательную техническую экспертизу. Это был очередной выпуск «Спросите Swagelok». До встречи!