alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Новые шаровые краны Swagelok серии GB для систем с высоким расходом

Шаровые краны Swagelok серии GB
Шаровые краны Swagelok серии GB имеют двунаправленную конструкцию и доступны с предустановленными обжимными фитингами Swagelok, позволяющими упростить проектирование системы, а также сократить время монтажа и трудозатраты.

Новые шаровые краны Swagelok® серии GB для систем с высоким расходом отличаются повышенной надежностью и простотой монтажа

Универсальные полнопроходные краны рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в тяжелых условиях при рабочем давлении до 413 бар, ман.

СОЛОН, шт. Огайо (1 июня 2020 г.) — компания Swagelok, ведущий поставщик продуктов, готовых сборок и услуг для жидкостных и газовых систем, объявила о выпуске двунаправленных шаровых кранов Swagelok® серии GB с полнопроходным сечением. Новые краны, рассчитанные на высокий расход и рабочее давление до 413 бар, ман. (6000 фунтов на кв. дюйм), позволяют упростить монтаж, сократить количество требуемых доработок и обеспечить надежное отсечение для безопасности работников и эффективной эксплуатации систем в тяжелых условиях.

Шаровые краны Swagelok серии GB — это шаровые краны общего назначения, которые могут применяться в самых разных отраслях. Примеры применения: гидравлические системы, системы впрыска и пожаротушения в нефтегазовой отрасли; транспортные средства на сжиженном природном газе (СПГ); алкилирование в высококоррозионной среде в химической и нефтехимической отраслях. В сочетании с широким ассортиментом трубных обжимных фитингов, трубок и клапанов Swagelok для КИП новые шаровые краны позволяют заказчикам создать комплексную жидкостную или газовую систему с номинальным давлением до 413 бар, ман. и диаметром трубок до одного дюйма, состоящую исключительно из компонентов Swagelok.

Шаровые краны Swagelok серии GB позволяют компаниям, занимающимся проектированием, закупками и строительством, сэкономить время и средства на монтаже и проверке эффективности компонентов, установленных в промышленных системах с высоким расходом.

  • Эти краны рассчитаны на быструю и простую установку, а возможность двунаправленного потока позволяет не беспокоиться о возможных ошибках при монтаже. Предустановленные обжимные фитинги Swagelok размером от 3/8 до 1 дюйма еще больше упрощают проектирование системы и сводят к минимуму трудозатраты и требования к компонентам.
  • Заводская проверка кранов снижает вероятность утечки и дорогостоящей переделки после первоначального монтажа и гарантирует, что шаровые краны Swagelok серии GB соответствуют техническим условиям по умолчанию. Герметичность уплотнения корпуса проверяется путем гидростатического испытания под давлением, которое в 1,5 раза превышает максимально допустимое давление.
  • Кран легко адаптируется благодаря расположению монтажных отверстий, которые можно использовать для монтажа рукоятки со скобами под навесной замок или для крепления на панель, а также к кронштейну, совместимому с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211. Возможность конфигурирования шаровых кранов серии GB на объекте в некоторых случаях позволяет сократить складские запасы полнопроходных кранов.

Шаровые краны Swagelok серии GB обеспечат долгосрочную выгоду для владельцев и операторов благодаря характеристикам, материалам и вариантам конструкции, позволяющим защитить работников и продлить срок службы компонентов в тяжелых условиях эксплуатации.

Swagelok GB Series Ball Valve configurations
Монтажные отверстия в верхней части крана можно использовать для монтажа опциональной рукоятки со скобами под навесной замок или для крепления на панель, а кронштейн, совместимый с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211, позволяет без труда адаптировать продукты на месте эксплуатации.
  • Краны спроектированы с особым вниманием к безопасности и имеют запатентованную конструкцию торцевых болтов с механической фиксацией, которая снижает вероятность случайного демонтажа или утечки. Проверенная на практике герметичная конструкция уплотнения штока с защитой от выброса штока обеспечивает повышенную надежность.
  • Для уменьшения коррозии в тяжелых условиях эксплуатации шаровые краны Swagelok серии GB предлагаются в исполнении из самых разных сплавов (например, сплавы 6Mo, 2507 и C-276), а также из материалов, подобранных в соответствии со стандартом NACE MR0175 для эксплуатации в высокосернистой газовой среде. Кран соответствует стандартам ASME B31.1 и B31.3 для трубопроводных систем.

Шаровые краны Swagelok серии GB уже доступны для приобретения в авторизованных центрах продаж и сервисного обслуживания Swagelok. Для получения дополнительной информации о новых кранах и вариантах конфигурации посетите веб-страницу https://products.swagelok.com/ru/valves/ball-quarter-turn-plug-valves/full-flow-ball-valves-gb-series/c/265?clp=true.

О компании Swagelok

Компания Swagelok является частной компанией-разработчиком продуктов, узлов и услуг для жидкостных и газовых систем в нефтегазовой, химической и нефтехимической, полупроводниковой и транспортной отраслях промышленности. Годовой доход компании составляет приблизительно 2 млрд долларов. Компания Swagelok, штаб-квартира которой расположена в г. Солон, шт. Огайо (США), обслуживает клиентов в 70 странах через 200 центров продаж и сервисного обслуживания, опираясь на знания и опыт 5500 корпоративных сотрудников на 20 производственных предприятиях и в 5 международных технологических центрах.