alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Sour 서비스 표준(NACE) 규정 준수의 중요성

이전 명칭이 미국 부식 엔지니어링 협회(National Association of Corrosion Engineers, NACE)인 재질 보호 및 성능 협회(Materials Protection and Performance,AMPP)에 따르면, 부식이 전 세계 산업계에 연간 2.5조 달러의 비용을 초래하며, Swagelok은 Sour 서비스(NACE) 호환 솔루션을 통해 이 문제에 직접적으로 대응하고 있습니다. Sour 서비스란 오일 및 가스 생산 및 정제 사업에서 황화물 응력 균열 및 유사한 환경 유발 균열 메커니즘이 일어나는 애플리케이션을 가리킵니다.

부식 방지에 대한 탁월한 깊이의 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로, Swagelok은 업스트림 및 다운스트림 Sour 오일 및 가스 환경에서 안전과 내구성을 촉진할 수 있도록 MR0175 및 MR0103을 포함하여 엄격한 Sour 서비스(NACE) 표준을 충족하는 피팅과 밸브를 생산하고 있습니다. 

하지만, Swagelok은 단순한 NACE 피팅 및 NACE 밸브 공급자가 아닙니다.

NACE 요구 사항 충족에 대한 Swagelok의 노력은 고품질 제품 라인업을 제공하는 데에서 그치지 않습니다. Swagelok 제품 엔지니어 및 재료과학 전문가들은 고객과 협력하여 고객의 특정 애플리케이션에서 NACE 규정 준수 제품을 어디에 어떻게 가장 효율적, 효과적으로 적용할 수 있는지 완벽하게 이해하도록 돕습니다. Swagelok은 이 중요한 표준에 대해 하나로 모두 해결하는 접근 방식이 아니라, 국소적 또는 사업 전반에 걸쳐 고객의 특정 요구를 고려하여 규정 준수를 해결합니다.

NACE란 무엇입니까?

Swagelok의 NACE 표준 지원은 이 표준 자체의 중요성과 근원을 반영합니다.

배관 운영에서 증가하는 부식에 대한 우려에 대응하고자 1930년대에 NACE가 설립되었을 때, 적극적인 석유 탐사에 발맞춰 황화물로 인한 비용이 많이 초래되는 부식 손상에 대한 산업 전반의 인식이 빠르게 발전했습니다. 몇 년 안에, 높은 함량의 황화 수소(H2S)가 있는 Sour 환경이 더 많아졌습니다.

오일 및 가스 생산 산업이 발전함에 따라, 다양한 응력 유발 부식 균열 양상이 확인되었습니다. 이러한 양상 중 몇 가지가 함께 작용하는 경우, 일반적으로 환경 유발 균열(environmentally assisted cracking, EAC)이란 용어가 사용됩니다. 응력 유발 부식 균열 양상에는 다음이 포함됩니다.

  • 황화물 응력 균열(SSC) - H2S로 인한 부식과 H2S 부식 과정에서 발생하는 수소로 인해 가속되는 균열
  • 염화물 응력 부식 균열(SCC) - 마찬가지로 CI- 부식 과정과 관련된 균열 선단 근처에서 발생하는 수소로 인한 공식(Pitting corrosion)으로 흔히 시작되는 균열
  • 수소 응력 균열(HSC) - 합금에 수소가 유입됨에 따른 균열 시작 및 가속 성장

NACE 호환이라는 것은 어떤 의미입니까?

오일 및 가스 생산에 대한 NACE MR0175/ISO 15156 표준은 H2S의 부분 압력, Cl- 농도, pH, 사용 온도를 기준으로 광범위한 애플리케이션과 합금에 대한 환경적 한도를 제시합니다. 정유 환경에서 Cl-는 낮거나 제거되며, pH는 중성 또는 염화물 종류에 영향을 주는 염기성에 가까운 경향이 있습니다. 정유 사업에 대한 NACE MR0103/ISO 17845 표준은 NACE 호환으로 간주되려면 충족해야 하는 적합한 재질 조건을 제시합니다.


Swagelok의 NACE 규정 준수 이해

Swagelok은 재료과학 및 제조 전문 기술을 통해 NACE 요구 사항을 따르는 구조적 재질을 사용하여 업스트림 및 다운스트림 작업에서 응력 유발 부식을 견딜 수 있는 부품을 생산할 수 있습니다. 전 세계의 오일 및 가스 장비사와 정유사들이 Swagelok 밸브 및 피팅 을 사용하여 가장 혹독한 환경에서도 최고 수준의 신뢰성과 운영 효율성을 달성하고 있습니다.

또한, 고객들은 Swagelok 유체 시스템 부품을 신뢰하는 데에서 그치지 않고, NACE 규정 준수 요구를 분석하고 평가하는 일도 Swagelok에 의지하고 있습니다. Swagelok은 고객의 안전 및 효율성 우려에 직접 대응하는 동시에 비용을 절감하고 효과적인 ROI를 달성하는 데 도움이 되는 지침을 제공하는 방식으로 이 핵심 표준에 대한 지식을 적용합니다.


NACE 표준에 대한 질문이 있으십니까? 거의 200곳에 달하는 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하여 사업의 효율성, 안전, 성공을 극대화할 수 있도록 지원하는 전문가와 만나 보십시오.

현지 판매 및 서비스 센터에 문의