alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

맑은 하늘과 푸르른 나뭇잎

Swagelok® 누출 저감(Low-E) 인증 밸브

가장 엄격한 산업용 누출 표준 충족

여러분은 점점 더 엄격해지는 환경 누출 규제에 직면하고 있습니다. Swagelok의 폭넓은 일반 산업용 및 프로세스 인터페이스 밸브 제품군은 아무런 구조 변경 없이 미국석유학회(API: American Petroleum Institute)의 가장 엄격한 비산 누출 테스트를 통과했습니다. 이는 고객 여러분이 애플리케이션에 항상 신뢰하고 있는 밸브가 압박 속에서도 지속적으로 성능을 유지하는 동시에 누출도 줄여줌을 의미합니다.

누출 저감

누출 저감 밸브(Low-E Valve)

실수로 탄화수소가 배출되면 환경과 귀사의 순이익에 영향을 줍니다. 정부 규제에 영향을 받는 경우든 또는 모범 사례를 도입하려고 하는 경우든 간에, Swagelok의 누출 저감(Low-E) 인증 밸브를 믿고 사람, 프로세스, 수익성을 보호할 수 있습니다.

신뢰성 보장

여러분이 항상 신뢰하던 밸브가 이제 누출 저감(Low-E) 인증을 통해 추가적인 보장을 제공합니다. Swagelok의 일반 산업용 및 프로세스 인터페이스 밸브는 화학 및 정유 업계에서 가장 까다로운 요구 사항을 통과했습니다. API 624, 비산 누출에 대한 흑연 충전 라이징 스템 밸브의 형식 테스트 및 API 641, 비산 누출에 대한 1/4 회전 밸브의 테스트. 테스트는 독립적인 제삼자에 의해 실행되었습니다.

규정 준수 그 이상

Swagelok 밸브는 구조 변경이나 특별한 주문 지침 없이 미국석유학회(API: American Petroleum Institute)의 비산 누출에 대한 누출 저감(Low-E) 테스트를 통과했습니다. 테스트 프로토콜에 지정된 열 및 압력 사이클 도중 어떤 시점에서도 밸브에서 100 ppm을 초과하는 메탄이 누설되지 않았습니다. 이러한 표준 Swagelok 제품을 계속 구매함으로써, 여러분은 업계에서 가장 엄격한 누출 저감(Low-E) 규정을 준수할 뿐만 아니라, 시설의 안전과 신뢰성을 높여주는 신뢰성 높은 고품질 Swagwelok 제품으로 귀사 프로세스가 보호됨을 믿을 수 있습니다.

여러분이 알고 신뢰하는 누출 저감(Low-E) 인증 밸브

프로세스 및 계장 밸브

제3자 인증 Low-E 밸브 및 관련 인증서의 전체 목록을 보려면 공인 영업 및 서비스에 문의하세요. 센터.