alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

用卡套式接头优化中压石油天然气应用

石油钻井平台上的工人

用卡套式接头优化中压石油天然气资产

十一月6,2019 | 世伟洛克公司产品经理 Chuck Erml

锥面螺纹接头一直是各种重要石油天然气应用的标准选择。当与特殊的抗振动接管一起使用并由具备知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些接头在中压应用中可提供可接受的性能。

缺点是,锥面螺纹接头安装费时费力。如果安装时不使用抗振动接管,并且由不熟悉安装准备和组装过程的技术人员安装,则锥面螺纹接头的泄漏时间可能早于作业者的预期。

如果中压接头泄漏或出现故障,会有怎样的后果?海洋石油和天然气的业主和作业者承受着巨大的压力,需要确保安全和环境合规性,同时控制成本并优化效率。石油天然气中压接头泄漏或故障会引起严重的问题,从而导致计划外的维护以及环境和安全问题。此外,使用新型创新的卡套接头对于许多苛刻的石油和天然气应用而言是最佳选择,与之对应的安装相比,锥面螺纹接头的前期安装时间可能会更长,这

例如,许多中压应用都可以利用卡套接头(例如世伟洛克的 FK 系列接头),几乎可以应用于传统上规定使用的锥面螺纹接头的任何应用领域。组装人员可以完成 FK 系列接头安装,其速度比锥形和螺纹接头快大约五倍,从而消除了设施交付后的返工需求,并大大降低了总体维护成本。此外,这些卡套接头的安装过程更简单,技术人员出现错误的机会更低,从而在设施的整个使用周期内提供了更一致、更可靠的性能。

FK Series Fittings Cost Savings Infographic

这些效率因素可以节省大量的劳动力,从而降低了上部模块系统(包括化学品注入撬、井口控制盘、脐带缆终端装置和液压动力装置)的总体成本。在本文中,我们将探讨 FK 系列接头如何为所有者和操作者节省大量资金。

优化的安装

FK 系列接头的安装速度比锥面螺纹接头快。原因如下:

需要的工具更少锥面螺纹接头需要专用的工具和材料才能成功完成安装,包括加工锥面和螺纹的工具,以及减少切削过程中的摩擦所使用的切削润滑剂。相比之下,可以使用日常扳手和虎钳成功安装卡套接头。

接头安装速度更快。FK 系列和锥面螺纹接头都需要安装人员对一定长度的卡套管进行平端面和去毛刺,但这就是唯一的相似之处。锥面螺纹接头连接管子之前必须使用制作锥面和螺纹的工具,对管子加工适当的锥面和螺纹。必须采取适当的措施以确保在此过程中没有毛刺、凿痕或划痕。管子准备完成后,将套环拧到管子上,并将压紧螺母插入接头本体中以进行最终紧固。

相比之下,FK 系列接头是通过将预组装的卡套组件(包括一个螺母、两个卡套和塑料芯轴)拧到接头本体上来安装的。管子插入并标记以对齐,然后旋转一整圈完成连接。用间隙检验规检查后,接头安装完成并可以使用。

观看并排播放的、对比卡套接头安装与锥面螺纹接头安装的视频。

通过消除几种必需的工具和繁琐的步骤来完成连接,卡套接头可以帮助作业者在安装过程中节省大量的时间,并且可以节省大量的资金。

作为一个比较示例,假设为海上油气上部模块应用制造中压撬块装置。假设撬块将使用 316 不锈钢管和接头,而一个受过培训的安装人员将完成撬块的所有 500 个连接。

FK Series Fittings Time Savings Infographic

完成这两种接头类型的时间将取决于卡套管直径、材料类型和安装人员的技能水平。假设 FK 系列压缩接头从开始到结束需要四分钟。锥面螺纹接头需要 20 分钟(或多出五倍)。因此,使用 FK 系列接头完成撬块的 500 个接头连接的总时间约为 2,000 分钟(33.3 小时),而锥面螺纹接头为 10,000 分钟(166.7小时)。

在安装锥面螺纹接头时,还应考虑污染问题。在锥面和螺纹加工产生的金属屑与切削润滑剂的使用之间,锥面螺纹装配可能是一个繁琐的过程。车间的任何残留物都可能带来安全隐患,而金属屑产生的污染有可能损害系统性能。通过消除锥面螺纹加工的需要,创新的 FK 系列配件的使用减轻了这些顾虑。

长期性能可靠性

当由技能娴熟、经验丰富的技术人员安装时,安装了特殊抗振动接管、螺母和轴环的锥面螺纹接头可以提供更高的性能。但是,并非总是指定这些类型的接头,因此常常会降低系统性能。这驱使所有者、集成商和承包商越来越多地寻求可以提供强大性能的更可靠、性能更强的接头。

原因在于 FK 系列接头,由于其预组装的套筒设计,不容易出现手动安装错误,并且在整个使用寿命中无需维护即可保持密封性能。无论是在运输到施工现场还是在操作过程中,锥面螺纹接头都会因振动而逐渐松动。手动拧紧通常可以恢复密封连接,但是随着时间的流逝,额外的维护成本会逐渐增加。相比之下,FK 系列接头的双卡套设计在卡套管上产生了双重机械夹持,从而大大降低了发生振动时接头后退的可能性。据估计,典型的甲板上安装将需要大约 20% 的锥面螺纹连接,需要在初始组装和压力测试期间进行返工。相比之下,由于安装过程简单和能够使用间隙规工具验证安装,FK 系列接头几乎不需要返工。

最后,虽然两种类型的接头都可以拆卸和重新组装以进行系统维护,但是重新组装锥面螺纹接头并不总是可重复或可靠的。但是,FK 系列接头易于重复安装,并且已经过许多重建循环的验证。

***

总体而言,FK 系列卡套接头可以为石油天然气领域的上部模块设施所有者和制造商带来巨大的效益。它们可减少安装时间,降低组装和维护成本,同时提供更可靠、更牢固的连接,从而延长正常运行时间。这可以帮助每个项目节省数千美元

是否有兴趣进行转换?世伟洛克 FK 系列接头可加快安装速度,并在上部模块设施和设备的生命周期内节省数千美元的成本。

立即联络世伟洛克销售和服务中心