alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

通过选择合适的取样系统来提升质量

世伟洛克取样

通过选择合适的取样系统来提升质量

2020 年 3 月 3 日 | 现场工程服务区域经理(美国)Stacey Phillips

无论是根据客户规范、政府法规还是其他标准所规定的,来自多个石油与天然气或化学精炼业务的最终用途产品通常都需要精确的化学成分。而且,如果您的产品不符合标准,则对于您的组织而言可能意味着过度的浪费和成本。

保持化学成分的精确度通常取决于合理的取样系统和最佳实践,而这要在您的产品进入客户手中之前就已经建立完成。取样(也称为闭环取样)是一种最常见且最具成本效益的工艺取样方式,并涉及在将工艺样品运输到实验室进行分析之前将其收集在适当的容器中。然而,代表性的实验室分析取决于代表性的样品,因此,选择取样系统和收集样品是您运营中的重要组成部分。工业取样系统通常采用钢瓶或收集瓶并且可以验证工艺条件,以确保您的产品符合质量和排放要求。

成功的取样取决于选择适合您的工艺的系统以及技术人员在执行任务时遵循安全和最佳操作实践。以下是一些需要考虑的事项:

取样系统选择。市场上存在各种取样系统和配置。选择哪一种?在很大程度上取决于您应用的特定需求。以下是一些需要考虑的条件:

  • 压力。无论您使用的是钢瓶还是收集瓶,均不得超出系统的最大额定压力。
  • 温度。钢瓶和收集瓶系统均具有最高(有时最低)的流体工作温度。
  • 有害物质。选择的取样系统必须保护操作员和环境免受工艺流体的影响。某些化学品需要严格的泄漏或化学防护。
  • 结构材料。所选择闭环系统中使用的材料还必须与工艺流体相容。确保您的供应商使用不会影响样品准确性的高品质材料。
  • 表面处理。某些表面处理可以减少样品液对金属表面的吸收和吸附,从而获得更具代表性的样品。
  • 吹扫。如果未从系统中清洗掉,则某些化学品可能会留下残留物或污染物。选择吹扫方案可提供一种引入吹扫流体以清除样品管路中污染物的方法。

欲了解有关世伟洛克取样服务的更多信息,请联系我们

选择合适的运输容器。在从工艺流到实验室的行程中,样品必须保持在与采集时相同的状态下,但是各种因素都会影响样品的稳定性。例如,如果未将某些化学品保持在一定压力下,则其将蒸发或分馏。即使未出现这种情况,更稳定样品存放在敞开容器中的也会受到污染。

因此,选择适合于样品的容器类型至关重要。根据具体的应用,您可以选择以下几种标准而可靠的容器:

  • 瓶式容器。样品瓶可以简化无压力液体样品的采集和运输。这种容器还是一种可以在必要时轻松更换的低成本选择。某些品牌提供自密封隔垫盖,因此可以在无溢出或蒸发风险的前提下抽取和运输样品。在其他各处,锥形瓶盖可以使隔垫与取样针正确对齐,从而防止意外溢出或取样针损坏。
  • 钢瓶容器。当采集压力下的气体或液体时,应使用取样钢瓶,并且取样钢瓶可通过防止样品蒸发或化学分馏来保护其完整性。取样钢瓶容器由无缝管制成,具有一致的壁厚、尺寸和容量。平滑的内颈渐变段消除了残留流体,因此易于在实验室中清洁并在现场重复使用,从而降低了成本。

无论您的行业或应用如何,选择合适的取样系统并遵循最佳样品采集实践均有助于确保样品准确性,从而确保最终用途产品的质量。

是否兴趣了解更多内容?世伟洛克可以帮助您获得适合您需求的合适取样系统。

请立即联系世伟洛克

相关文章

世伟洛克取样系统评估和咨询服务

提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

取样探头模块和简化标准子系统采样的更多方法

取样探头、校准和开关模块 + 更多简化取样

了解标准预设计子系统如何通过减少多个部件的手动安装和组装来为您的操作带来效率和一致性。