alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

阀门 101:流体系统专业人士须知

世伟洛克阀门选择

阀门 101:工业阀门的基本功能和类型

工业流体系统应使用正确的零部件加以设计和制造,以便系统能够按预计的那样可靠运行。阀门在系统中发挥着重要作用,可帮助操作员有效地控制系统流体流量,更好地满足应用需求。

流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一目了然。您需要切断和启动流体流动吗?控制流向?调节流量大小?还是您需要防止系统过压?

在决定为流体系统选择哪种阀门时,这些都是应提出的问题。在本文中,我们将探究不同类型的工业阀门,并分享我们的建议,帮助您在应用中作出正确选择。

 

想要了解有关阀门类型、选择和故障排除的更多信息?请查看我们的 Swagelok® 阀门基础知识课程。
了解阀门培训

 

安全第一

safe valve selection如果不遵循安装和操作的优秀实践,那么流体系统可能会变得危险。首先,许多流体工艺运行在很高的压力和温度下。其次,一些流体本身就很危险,一旦发生泄漏,操作员就可能会处于危险中。

阀门在实现流体系统安全运行方面发挥着关键作用。例如,安全关断阀或泄压阀可防止系统过压,避免大量流体泄放的潜在危险。

理解流量

understanding flow control阀门负责控制流量。流量被定义为,流体在系统中以稳定和连续方式进行的运动。当流体或气体流动时,其会从压力较高的地方移动到压力较低的地方。流量,一般是用流量计测量的,其用每单位时间的距离或体积(例如,米每秒、加仑每天、升每分钟等)进行记录。

阀门根据其端接的直径和阀门的流通路径等因素来控制流动。为帮助了解阀门控制流量的能力,制造商一般在提供阀门的同时提供流量系数,或 Cv。Cv 更高意味着流量更高,但 Cv 更高不一定有益 - 这取决于阀门类型和应用,一些阀门的 Cv 可能接近零。

使用我们的 Cv 计算器,根据系统中的压力、流速、温度和介质来确定 Cv 或流量。
试用此计算器

阀门功能和类型

当前提供的许多阀门都有五个主要功能,以下列出了这些阀门的行业标准符号,这些符号通常位于管道和仪表图表 (P&D) 中:

on-off valve开关。这是基本的阀门功能类型。开关阀用于启动或停止流体的流动,可供选择的阀门有许多不同类型,其中包括:

flow control valve流量控制。这些阀门有助于调节流经系统的流体流量,提供从简单调节到精确计量的功能。针阀常用于控制流量,在必要时,它们也可提供开关功能。流量将取决于孔口尺寸、阀杆类型和阀杆位置,这些通过转动阀门手柄来进行控制。

directional flow valve定向流动。这种阀门功能可确保流体朝着所需的方向流动,改变系统中的流体的流动方向。单向阀和多孔球阀常用于方向控制。重要的是,当改变流量时,方向控制阀可提供开关功能;它们不会节流。

overpressure protection valve过压保护。该功能可防止系统压力超过规定限值。在这方面常用的是卸荷阀和爆破膜。卸荷装置在受压运行的任何系统中都非常重要,其作为抵抗过压条件的最后一道防线。卸荷阀可经过校准,在达到预定压力水平时自动打开。它们在保护您工厂的同时,也确保过压情况下,生产能够继续进行。

excess flow control valve过流量控制。过流量阀有助于限制系统介质的不受控释放,从而在流经该阀门的流量增加到预定值时,通过激活来防止流体快速逃逸泄漏。如果下游出现过流量情况,则该阀门的提升阀芯会快速移动到断开或完全向前的位置,从而阻止大部分系统介质的不受控释放。

作出正确选择

通过更充分地了解流量以及了解不同类型的阀门如何能够帮助控制流量,您将能够更好地在流体系统设计中作出正确选择。但本文只是一个阀门选择的入门介绍。接下来,请阅读《如何为您的工业流体系统选择合适的阀门》中的 “STAMPED” 工业阀门选择方法。

valve cutaways showing flow

Swagelok ball valves in fluid system或者,如果您有兴趣了解有关阀门选择、识别和故障排除的更多信息,欢迎了解我们的 Swagelok® 阀门基础知识培训,这是了解相关基础知识的有效方式之一。此外,我们还提供由世伟洛克认证培训讲师主讲的其他课程,可帮助您掌握构建和操作高性能流体系统所需的知识和技术。通过以下链接了解相关课程和课题的更多信息。

了解培训机会

相关文章

工业阀门选择

如何为工业流体系统选择阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或采样系统设计应用的阀门。

世伟洛克阀门和软管标签简化了维护工作,大大减少了停机时间

如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

听听两位世伟洛克专家的见解,了解在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。

减少化学精炼行业中的逸散性排放

借助低排放阀最大限度地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化学和精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。