alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

卡套管切割工具及更多:五种必不可少的流体系统工具

使用中的预装工具
合适的卡套管切割和弯曲设备有助于确保操作员和技术人员在整个工厂的每一点上完成高质量的连接。

卡套管切割工具及更多:每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具

世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott

在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要常用的操作员和技术人员应熟悉的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用

但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀?

学习优秀实践

做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖于密封、持久的连接—,并且需要正确的工具来制造。以下是流体系统操作员和技术人员应该考虑的五种必不可少的流体系统工具和设备注意事项。


#1:卡套管切割工具

应提供各种随手可得的卡套管切割设备,包括用于不锈钢、软铜和铝制管的卡套管切割工具。尽管手锯可用于这些应用,但最好使用专为简单、精确、直角和无毛刺切割而设计的专用切割工具。部分工具还提供无变形夹持系统,因此可以快速调整以适应不同的卡套管直径。 

#2:卡套管去毛刺工具和卡套管平口工具 

在适当切割卡套管之后,必须具有洁净的直角卡套管端部,以便在应用中的每个点形成防漏连接。应将简单的去毛刺工具与手持式切割工具一起存放,以去除不锈钢、钢及硬质合金卡套管端部的毛刺。其他更为复杂的卡套管平口设备可以帮助您在各种合金上实现平坦、光滑、直角、无毛刺和无倒角的卡套管端部。


观看此分步说明视频,了解如何使用世伟洛克’的卡套管切割器和卡套管去毛刺工具:


#3:预装设备

预装工具可以方便地在许多应用中安装卡套管接头。提供了多种不同类型的设备,包括可检测的手动预装工具。这些工具允许操作员将螺母和卡套组件预装在卡套管上,然后在完成最终安装时使用间隙检测规。对于需要每天进行大量预装的炼油厂或工厂,我们推荐半自动设备,提高效率。


观看我们的多头液压式预装器的运行情况:


#4:弯管设备

手动和电动弯管设备均应准备就绪,以便在英制和公制卡套管上形成高质量的弯曲。易于使用的弯曲设备可以减少安装时间和人工,并能够减少弯曲过程中卡套管起皱或发生其他损坏的可能性。可提供不同的弯管工具,包括手动型手动弯管机以及手动和电动两用型台式弯管机。 


了解如何使用手动弯管机进行准确高效的弯管操作:


#5:轨道焊接

对于永久性连接或关键以及存在潜在危险的流体或容器来说,焊接是装配所必需的工艺。尽管手工焊接是一种高度娴熟且严谨的工艺,但目前轨道焊接设备等的进步可使工艺更为精确而一致。 

现有系统可为卡套管和公称管提供可重复的轨道气体钨弧焊,简化质量文件的记录能力,并易于遵守行业标准。然而,自动轨道焊接并不会减少对受过良好教育和训练有素的焊接人员的需求,而那些对焊接感兴趣的人士应积极寻求可用的培训机会,以实现轨道焊接系统增大投资价值的目标。例如,世伟洛克为其 M200 轨道焊接系统提供全面的培训课程,以帮助工厂管理人员确保其员工接受教育并拓展知识。 

***

购买这些关键工具时还有其他一些注意事项。其中包括以下这些:

辅助工具和零部件。卡套管和接头的设计符合严格的公差和规格。尤其在关键应用中,必须精确控制卡套管和接头以确保安全可靠的运行。



选择与关键元件兼容的工具有助于尽可能地减少潜在问题。



操作员’或技术人员’选择合适的工具和设备是实现这一目标的重要组成部分。我们还建议使用卡套管和接头制造商提供的工具;例如,世伟洛克提供专为与世伟洛克卡套管和接头配合使用而设计的卡套管切割、弯曲、预装设备等多种解决方案。选择与关键元件兼容的工具有助于尽可能地减少潜在问题。此外,我们建议避免混用不同供应商生产的流体系统元件,以确保优秀的兼容性。

工具可用性。由于制造和加工环境通常占据较大的物理空间,因此操作员和技术人员必须确保其手边拥有合适的工具,以便在工厂内或工厂周围工作时有效地进行妥善修理。

然而,在现场进行维修时,情况并非始终如此。例如,操作员和技术人员可能发现需更换卡套管接头,而工具包中并无合适的卡套管去毛刺工具。此时,他们可能会使用手边确有的其他工具,例如木锉或锉刀。

这或许在紧急情况下可行,但更可取的是返回工具存放处并获取合适的平口工具或去毛刺工具以创建可靠的连接。确保为可能需要这些工具的人员提供充足的工具,以帮助营造每一次均使用合适设备的环境。



选择提供质量保证和校准服务的供应商可能有所裨益。



对于更复杂的设备,故障和不定期校准需求可能造成障碍。例如,需要维修的轨道焊接系统意味着无法完成关键连接,并且可能导致整个工厂的严重停机。选择提供质量保证和校准服务的供应商可能有所裨益。部分供应商还将在进行维修时提供临时替代系统。 

 

供应商支持。合适的设备供应商不仅仅是厂商。与单一供应商合作,可获取适合工作的卡套管接头元件和合适的工具以及培训,因此有助于炼油厂确保在工厂的每个关键点进行高质量的连接。 

是否想要详细了解如何采购工具和设备?我们可随时提供帮助。联系我们,以了解有关我们提供的所有卡套管和卡套管附件的更多信息。

联系我们的团队

工业流体系统安全

工业流体系统安全检查表

请遵循上述做法,以提高工业流体系统的安全性。

卡套管接头安装培训

如何安装卡套管接头

了解卡套管接头安装的基本知识,以及为什么接头培训可以帮助您提高工业流体系统的安全性、正常运转时间和效率。

世伟洛克现场工程服务

解决流体和取样系统的实际性能问题

向世伟洛克学习如何提高流体和取样系统的性能和准确性的实用技巧。