提高实验室安全性和生产率
为什么正确的气体分配对于优化的实验室操作至关重要
Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师
将自己想象成一名实验室技术人员。在您执行预期的测试或分析时,您靠近特定气体的使用点。你使用一个设备来获得所需的气体,但是流量和压力低于你的所需。
这是一个问题,原因可能有多种:
- 无法依赖您正在进行的测试的准确性,并且您可能根本无法继续进行此测试
- 进行故障排除以找到此问题的根源将需要时间和金钱,而且很难说需要多少钱。
- 如果泄漏导致这些流量问题,则还可能存在相关安全问题,从而使其成为要优先修复的问题
无论你的实验室位于研究机构、化学精炼厂或其他工业工厂的什么地方,这些连锁反应都可能对当地运营产生重大影响。它们还展示了保持将气体一致、可靠地输送到关键使用点的重要性。
实验室工作人员和管理层在给定的一天内有大量重要的优先事项,而气体分配可能很少排在首位。但在任何实验室环境中所需的持续一致性、准确性、生产率和安全方面,精心设计的气体分配系统可发挥重要作用。原因如下:
所有气体都会带来潜在风险
某些气体可带来比其他气体更大的潜在风险。例如氨气、二氧化硫和氯化氢等有毒或有害气体一旦发生泄漏,将直接危及实验室安全。直接暴露于其中任何气体中都是高度危险的,应明确避免这种情况。
但务必记住,任何气体如果从分配系统中逸出,都可能导致安全风险。例如,如果足够多的氧气或氢气进入实验室或工厂环境中,它们可能会变得高度易燃。从系统中逸出的氮气会取代大气中的氧气含量,从而在封闭空间内形成可能危险的环境。丙烷和丁烷等较重的气体会落入并聚集在高度较低的腔体和外壳中,从而造成爆炸风险。
由于氧气、氢气和氮气等气体并未始终得到与有毒气体相同水平的谨慎对待,因此实验室可能会遇到小泄漏问题,而操作员甚至没有意识到正在发生这些泄漏。这首先会带来安全隐患。但逸出的气体还会造成浪费,可能产生巨大的货币成本。
您如何确保在您设施内所有气体均得到适当的谨慎对待?专业评估是确定未知泄漏以及帮助您尽可能地提高安全性的分配系统设计策略的有效方式。
压力和流量:对于提高您生产率至关重要
尽管不正确的实验室气体压力和流量水平并非始终表明存在安全隐患,但这会影响您尽可能高效、准确地执行实验室任务的能力。例如,较低的压力和流量水平可能限制您在给定时间内能够完成的测试数量。它们还可能损害测试设备的功能。
通常,欠佳的压力和流量水平源于低效的系统设计。一个典型的例子是系统过度设计,在从源头到使用点的过程中,包括了过多的阀门或调压阀,来节流压力。良好的气体分配系统设计包含必要数量的阀门和调压阀,以满足使用点的用户需求。记住,在所有情况下,“更多”并不等同于“更好”。
在过度设计的情况下,通过选择较小的气体输送管道来抵消额外阀门或调节阀的成本也是常见的。额外阀门与较小管线的组合会严重限制使用点的最大可用压力和流量,从而限制实验室的测试生产率。此外,提前选择较小的管线将限制系统的最大流量,如果您的需求改变,这可能导致问题。
专业评估在这方面非常有益。如果未来您需要更高水平的压力和流量,气体分配专家可帮助您确定需要进行设计改进的方面,从而帮助您在无需人为限制压力和流量的情况下实现所需的使用点要求。
是否有兴趣更多了解如何增强您的系统或者专业评估如何为您的实验室带来益处?请与我们的气体分配专家联系,以便讨论您的挑战,以及获得有关如何构建可靠气体输送系统的见解。
相关文章
使用增强型气体面板降低维护成本
了解易用型气体面板和整体更高效的气体分配和输送系统如何帮助实验室、精炼厂和其他设施降低维护成本。
提高气体分配安全性和效率
气体分配系统对于帮助实验室、测试中心和工业设施以高效率运行至关重要。了解有关优化气体输送系统的健康和安全、降低成本以及让您的团队为成功做好准备的更多信息。
为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统
世伟洛克以解决方案为主导的员工和优质流体系统元件如何帮助柏林的自动化测试设备制造商 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统。