实现复杂卡套管系统的三大技巧
实现复杂卡套管系统的三大技巧
2019 年 11 月 25 日 | 世伟洛克助理产品经理 Andrew Hitchcock 和世伟洛克培训经理 Rob Nyhuis 东澳大利亚 | 新西兰
请考虑以下情况:若您的工厂想要制作新的流体系统,可以采用两种方法完成这项工作。 方法之一是使用现场可用的各种公称管接头。 由于需要完成所有连接,因此这种方法极为耗时。 由于本系统采用大量螺纹连接,因此易于造成泄漏,并且由于将要使用弯头而阻塞流路。 此外,系统维护也变得很困难。
意识这些问题后,您应考虑使用卡套管以减少连接数量并提高系统维护的便利性。 然而,本次安装需要小直径卡套管。 潜在的困难? 并非可以简单地将所有卡套管弯成 90 度。
弯管作业通常被视为是一种不可避免的反复试验的精细工艺。 但在现实中,无需掌握复杂的知识或数学原理即可实现高质量的卡套管安装。 实际上,借助合理的知识与技能即可实现精确的弯管效果,从而采用更少的组件以加快安装速度,因此可以减少泄漏点,同时提供更顺畅的流路和更长久的组件寿命。
实现高质量的卡套管安装可归结为三大技巧:工具、技能与培训。
工具:从基础开始
就像上面的情况一样,需要对卡套管安装进行规划,这要求将卡套管折弯曲精确的规格;要实现完美的弯曲角度,首先应使用合适的工具。
有多种手动弯管机可供选择时,选择一种专业的手动弯管机。 也就是说,您的工具应有助于减少折弯过程中扭结或变形的可能性。
我们建议使用具有以下功能的手动弯管机:
- 活动连接勾手柄设计:为大于 90° 的弯曲角度提供增强的杠杆作用,从而避免将卡套管重新放在弯管机中
- 较小折弯痕迹:确保卡套管可以完全进入接头底部,从而减少泄漏的可能性
- 弯曲模块:与传统的滑块设计相比,可降低弯曲应力和卡套管的椭圆度
- 管子固定钩:在弯曲过程中固定卡套管并将其固定到位
- 多角度标记:降低以不同角度弯曲时的潜在错误
正确弯曲的卡套管可确保您的系统无泄漏,而合适的工具可以使此工艺变得异常简单。为确保可靠性,建议使用旨在减少在制管过程中对卡套管造成潜在损坏的卡套管切割设备。
技能:实现精度并缓解压力
每个硬币都有正反两面,不良的卡套管作业也与良好的卡套管作业同样引人注目。 了解如何精确地弯曲卡套管不仅可以获得出色的外观效果,而且还可以通过缓解过多的多个半径弯曲所引起的湍流来提高系统性能。 湍流还会带来无谓的系统振动,并且会缩短系统的有效使用寿命。
将卡套管插入位于非直管的任何位置的接头都会施加所谓的侧向载荷并导致应力破裂,这也是造成卡套管故障的主要原因之一。这些错误需要停机修复,并需要额外的人工和材料成本,同时会使员工的安全受到威胁。
精确弯曲的卡套管有助于获得更理想的系统流量并延长卡套管的使用寿命。 使用手动弯管机时,质量取决于以下两项关键准则:精确测量和准确折弯。
精确测量
在弯曲之前,必须先标记卡套管。重要的是,首先在卡套管末端作一个参考标记以指示布局测量的起始位置,然后再作一个标记以指示应在弯管机中将卡套管对齐的位置。标记时,需要绕卡套管一圈。
准确弯曲
对于 90° 或更小的弯曲角度:
在将卡套管正确放置在弯管器之后,缓慢向下推动较短的手柄,直至 “0” 滚轮支撑上的折弯角度达到弯曲模块上的所需度数标记。
完成弯曲后,松开卡套管,然后小心地将其从弯管机凹槽中取出。 避免在取出期间刮擦或损坏卡套管,否则可能对密封表面造成不良影响。
对于大于 90° 的弯曲角度
当滚轮支撑上的“0”达到弯管机模具上的 90° 标记时,通过活动勾松开较短的手柄(大约四圈)。
然后将较短的手柄逆时针向上旋转,直至相对于较长的手柄略高于垂直位置。重新拧紧较短的手柄。 现在,您将在其余弯曲处获得连续的直角杠杆作用。 继续弯曲,直至 “0” 滚轮支撑上的弯曲角度达到弯曲模块上的所需度数标记。
完成卡套管弯曲后,就应该开始规划卡套管管路铺设–对于复杂的系统来说,这可以带来很大的投资回报率。 建议在铺设弯管前,先设计简图,并考虑可能会遇到的障碍以及将来需要安装的各种设施。您的目标应该是使接头尽可能接近并注重逻辑设计,以使系统更易于未来日常维护。
培训:持续提高自己的技能
现代工具表明,卡套管弯曲已变得很精确。 尽管针对特定应用的挑战可能会不可避免地带来某种程度的不可预测性,但经过认证的培训课程可以帮助确保合理的安装,并为您提供实现完美弯曲。
您的团队能否从实现正确的弯曲角度和识别弯曲缺陷中受益? 世伟洛克认证培训师可以帮助您的团队在如何设计、安装和维护甚至是最复杂的流体管路装配的最佳实践方面保持领先地位。