alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

识别螺纹尺寸和螺距

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

2019年7月17日 | 现场服务产品经理 Andy Hitchcock

工业流体系统的运行状况依赖协同将您工艺流体输送到目的地的每个元件。您工厂的安全性和生产率取决于各组件之间无泄漏的连接。要识别适合您流体系统的接头,首先了解并识别螺纹尺寸和螺距。

thread-and-end-connection-basics

螺纹和端接基础

即使是最有经验的专业人员有时也很难识别螺纹。务必了解一般螺纹和端接术语及标准,以便帮助对特定螺纹进行分类。 

  • 螺纹类型:外螺纹和内螺纹是指螺纹在接头上的位置。外螺纹在接头外侧为突出状态,而内螺纹位于接头内侧。外螺纹插在内螺纹中。
  • 螺距: 螺距是指螺纹之间的距离。  螺距识别依赖特定的螺纹标准,例如 NPT、ISO、BSPT 等。螺距可以每英寸螺纹数和毫米为单位表示。 
  • 齿顶和齿根:螺纹有峰和谷,分别称为齿顶和齿根。齿顶和齿根之间的平坦表面被称为齿侧。

识别螺纹类型

识别螺纹尺寸和螺距的第一步是具有合适的工具,包括游标卡尺、螺距规和螺距识别指南。  使用它们来确定螺纹是锥形的还是直的。tapered-thread-vs-straight-thread-diagram

直螺纹(也可称为平行螺纹或机械螺纹)不用于密封,而是用于将螺母固定在卡套管接头体上。  它们必须依赖其他因素才能形成防泄漏密封,例如垫圈、O 形圈或者金属至金属的接触。

锥形螺纹(也可称为动态螺纹)可在外螺纹和内螺纹的齿侧拉拔在一起时密封。需要使用螺纹密封剂或螺纹带来填充齿顶与齿根之间的间隙,以防止系统流体在连接处泄漏。

锥形螺纹相对于中心线成一定角度,而平行螺纹与中心线平行。使用游标卡尺测量第一、第四和最后一个全螺纹上的外螺纹或内螺纹的齿顶间直径。如果该直径在外螺纹端上增加或者在内螺纹端上减小,则螺纹呈锥形。如果所有直径都相同,则螺纹为直螺纹。

测量螺纹直径

识别了您正在使用直螺纹还是锥形螺纹后,下一步就是确定螺纹的直径。再次使用游标卡尺测量从齿顶到齿顶的公称外螺纹或内螺纹直径。对于直螺纹,测量任何全螺纹。  对于锥形螺纹,测量第四或第五个全螺纹。

获得的直径测量值可能与所列的给定螺纹的公称尺寸不同。此变化是由于独特的工业或制造公差导致的。使用接头制造商的螺纹识别指南来确定该直径尽可能接近正确尺寸。thread-pitch-gauge-measurement-diagram

确定螺距

下一步是确定螺距。使用螺距规(也称为螺纹梳)对照每个形状检查螺纹,直到找到完美匹配形状为止。一些英制和公制螺纹形状非常相似,因此这可能需要一些时间。

建立螺距标准

最后一步是建立螺距标准。确定了螺纹的性别、类型、公称直径和螺距后,可使用螺纹识别指南识别螺纹的标准。 世伟洛克螺纹和端接识别指南是确定螺纹标准和识别端接的一个重要资源。 

有关螺纹识别、准备和安装的更多信息,请考虑注册参加在您附近位置开设的世伟洛克基础知识培训课程,这些课程由世伟洛克认证培训师讲授。请联系授权销售与服务中心,了解更多信息。

注册参加世伟洛克基础知识培训

相关文章

实现良好培训团队的 3 个步骤

列表页预告说明随着行业老龄化员工逐步接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代,由他们来掌握专业知识。了解如何根据世伟洛克的专家建议,建立有效的流体系统培训计划。

流体系统泄漏的常见原因和成本

在维护工厂安全和盈利能力方面,最微小的泄漏也可能产生严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及最终如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

最大限度地延长工业流体系统元件的使用寿命

更换一件工业流体系统元件的成本超出了该元件的价格。了解如何通过世伟洛克专业人士提供的预防性维护建议在最大限度地延长元件使用寿命的同时降低系统成本。