氢燃料电池应用案例
应用案例:世伟洛克的协作精神造就 Luxfer 的氢燃料解决方案
2019年8月13日 | Gavin Pettifer,世伟洛克曼彻斯特销售经理
由于载有多个高压易燃气瓶,安全是氢燃料电池公交车和卡车在熙熙攘攘的城市街道上行驶的首要任务。整个车辆必须通过设计保证安全性,特别是燃料传送系统。各系统组件必须经过测试,以确保满足严格的标准。车辆制造商有责任寻找可靠的供应商来提供始终安全、无泄漏的氢动力系统。
打造更加清洁的未来
2017 年初,欧盟发布了 JIVE 项目(欧洲氢动力汽车联合倡议),总体目标在于推动氢燃料电池公共汽车的商业化应用。不过,JIVE 项目 项目不单单是要增加路上行驶的氢动力汽车数量。该倡议还强调要围绕氢能市场建设整体基础设施,增加加氢站的数量,开展培训以使大众了解如何处理氢气,并维护当前运营的车辆。
作为英格兰曼彻斯特领先的高研发先进材料制造商,借由 JIVE 项目降低汽车排放成为 Luxfer 的必要使命。为了降低氢燃料公共汽车的价格,Luxfer 明白他们必须改变制造氢气及压缩天然气 (CNG) 应用气瓶系统的方式。鉴于 CNG 和氢动力汽车的需求剧增,Luxfer 需要寻找通过 EC-79 认证的供应商以履行其对汽车制造客户的责任。该公司在世伟洛克找到了协作的流体系统提供商。
获取认证之路
EC-79 是欧盟针对适用于氢动力汽车的未检验分类产品的一项认证。如果氢动力系统在高于 30 bar 的压力环境下运行,则要求系统中所有产品都必须获得 EC-79 认证。
要获得 EC-79 认证,需要开展许多工作和投入大量精力。很少有 Luxfer 组件供应商愿意获取该项认证。氢燃料项目源于 Luxfer 客户 14 个月后的需求,所以为供应商所留的获取 EC-79 认证的时间不多。不过,世伟洛克曼彻斯特听说 Luxfer 的顾虑后,随即开始应对挑战。
Luxfer AF 技术经理 Alex Millward 表示:“世伟洛克尽力做到了。在我看来,他们是完成了不可能的任务。”
替代燃料行业的认证非常重要,因为它们证明像世伟洛克这样的供应商符合该行业要求的安全性和可靠性资质。尽管认证需要世伟洛克曼彻斯特、Luxfer 和世伟洛克公司团队之间开展大量工作,但合作的力量为 Luxfer 及其最终客户创造了出色的成果。世伟洛克曼彻斯特证明,他们不仅是可靠的组件供应商,也是值得信赖的解决方案提供商。
世伟洛克曼彻斯特销售经理 Gavin Pettifer 表示:“Luxger 在与世伟洛克协作创建定制化解决方案时,便消除了一定的风险因素。他们知道工作必定会以安全正确地方式被完成,同时还能降低部分生产成本。”
积极协作
尽管世伟洛克曼彻斯特与 Luxfer 在 JIVE 项目倡议之前几年才开始建立关系,但两家组织一致认为,共同完成的 EC-79 认证及后续阀组氢气系统工作让两家公司的关系上升到了新的高度。
世伟洛克曼彻斯特常务董事 Jon Hall 表示:“世伟洛克曼彻斯特与 Luxfer 已有许多年的业务往来,主要是在事务级别。但随着他们响应氢动力系统的倡议,我们开始更加积极地合作以便获得 EC-79 认证。从服务和供应链角度来看,他们当时在其他流体系统组件供应商那里遇到了重大困难。”
世伟洛克和 Luxfer 都十分重视品质,这是两个组织之间业务关系持续成功的关键。对于 Luxfer,与秉承一致核心价值观的组织合作极其重要。Luxfer 很高兴看到,世伟洛克不仅提供品质卓越的高水平服务,而且在业务开展方式方面还与公司秉承着共同的价值观。
Luxfer 欧洲替代燃料经理 Lewis Anderson 自豪地说:“世伟洛克提供了我们需要的解决方案提供商。"我们总是在设计流程之初就引入世伟洛克,以确保为我们的客户提供最具创新意义且经济可行的产品。世伟洛克总是将解决方案放在首位,然后再是销售产品。”
最终成果:更加清洁、绿色环保的公共汽车
这个世伟洛克曼彻斯特和Luxfer协作项目的最终成果是获得EC-79认证的氢燃料阀组传送系统,这个系统由世伟洛克卡套接头、阀门、卡套管和其他相关流体系统元件组成。如今,作为这个项目的直接成果,目前有144辆氢燃料电池公共汽车正在运营。
尽管当前的阀组系统运行在 350 bar 的工作压力下,但行业对 700 bar 市场的要求只是时间问题,这样公共汽车在补给之前的行驶里程会翻倍。
Anderson 表示:“我们目前只是接触到我们所能做的皮毛。才刚刚开始。”
随着氢燃料电池公共汽车驶入欧洲越来越多的街道,乘客逐渐变得放心,公共汽车的动力系统会融入最高层次的细节和关怀。对于伦敦等希望到 2050 年实现 100% 零排放的城市,世伟洛克曼彻斯特与 Luxfer 之间持续保持协作对于为人们创造更加清洁的环境至关重要。
Hall 表示:“Luxfer 在过去三年的业务增长接近 100%。随着氢动力汽车的需求不断增长,业务也会随之增长。”
了解如何利用世伟洛克® 定制化解决方案解决流体系统挑战。更多相关信息,请与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系。
关于 Luxfer 气瓶公司
Luxfer Gas Cylinders 是世界上最大的高压铝制和复合型气瓶制造商,总部位于英格兰曼彻斯特。该组织生产有助于保护生命、保护环境和提高企业运营效率的产品。Luxfer 气瓶公司通过在车辆和其他特殊应用中贮存替代燃料,让我们的环境变得更加清洁。
Lightfoot Defence 案例分析
Lightfoot Defense 作为军用制冷技术的领导者,与世伟洛克一起为欧洲统一战斗机开发创新的解决方案。了解世伟洛克流体系统元件如何用于为 Lightfoot 制造高科技制冷剂设备。