alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距

世伟洛克培训咨询服务技能差距

四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距

2020 年 1 月 14 日 | 培训与服务营销经理 Brian Van Valkenburg

想象一下您的公司计划将新的流体或取样系统投入使用。无论行业如何,这项工作都需要大量投资,当然,还需要正确的技能和知识以提出安全有效的设计,从而指定合适的组件并妥善安装构成新系统的所有卡套管、接头和软管。

现在请思考一下,您是否拥有制定上述关键设计和规范决策所需的合适内部专业知识?您是否拥有妥善安装每个组件所需的实践经验?是否拥有确保所有零件均有助于获得代表性样品和优质产品的应用知识?

如果您对回答“是”犹豫不决,别担心,并非只有您如此。各行各业的制造商均面临着不断拉大的技能差距;最近的研究表明,在 2018 年至 2028 年之间,将出现高达 240 万个制造业职位空缺。同时,这项研究还表明,随着目前技能娴熟的老员工的退休,将产生高达 270 万个职位空缺。

这并不意味着需求会放缓,而意味着公司和流体系统运营商需要提升其团队技能和知识的真正解决之道,从而为客户提供服务。

了解世伟洛克的培训机会

好消息是,您可以利用可用的行业资源和培训机会来缩小知识差距。以下是公司可以关注的四个方面。

#1. 流体系统安装。

正确连接卡套管和接头以及其他常见流体系统连接是许多专业技术人员经过多年历练才能掌握的技术。当拥有数十年实践专业知识和实际经验的老员工纷纷退休之时,会发生什么?

随着老一辈退休以及劳动力替代变得更具挑战性,组织应致力于提升其核心员工维护和装配可靠、高效且安全的流体系统所需的基本技能。从事流体系统作业的所有技术人员均应具备与弯管和装配组件以及软管、阀门和调压阀选型和故障排除相关的基本技能。例如,您的技术人员是否能够为每次安装正确制备卡套管 ?涵盖基础知识的可用卡套管和接头培训课程对于流体系统操作员的持续性成功和安全性极富价值。

了解世伟洛克基础知识

#2.材料选择。

腐蚀不可避免地会对流体系统造成影响。幸运的是,您可以预先选择防止腐蚀及相关问题的材料,从而避免其成为流体系统的严重性或持续性问题。

系统流体与构成流体系统的钢制接头和卡套管的相互作用方式极为关键。您的技术人员和工程师应该能够选择并指定耐腐蚀合金,以提高系统的性能、安全性和效率。这对于石油与天然气市场尤为重要,因为新平台将在更深的位置和更远的海上投入使用,而在此类环境下,酸性气体泄漏或其他严重的系统故障可能会造成严重后果。

您的团队是否拥有坚实的材料科学知识?拥有坚实材料科学专业知识的经验丰富的工程师最近是否退休?利用材料科学培训课程可以帮助缩小差距,从而使团队能够了解特定合金如何抗腐蚀、材料如何表现以及行业标准如何影响材料选择。

了解世伟洛克材料科学培训

#3.应用解决方案。

熟练的劳动力缺口是一种双重威胁,工厂内部可能缺乏知识和人力。请考虑以下示例:您的取样系统。这是一个复杂且重要的需要时间和专业知识才能正确构建并校准的流体系统总成,从而有助于获得精确的代表性样品。最终产品的质量取决于该系统。但是,如果您面临熟练劳动力短缺的问题,则知识丰富的技术人员或工程师就可能已经捉襟见肘。内部专业型仪表资源甚至可能成为您无法使用的奢侈品。

外包一些常见但关键的制造与装配工作可能是流体系统操作员专注于最终产品价值最大化的方式之一。某些有效方案可以提供一套完整设计和组装的应用解决方案,可同时满足这两种需求,而您的团队无需花费额外的时间进行组装。这些方案还可以帮助消除任何变化性,从而帮助您确定旨在满足您特定需求的应用。

了解有关世伟洛克定制解决方案的更多信息

#4.整体系统优化。

当团队捉襟见肘时,确定优先顺序至关重要。但如何确定所有琐事同样进展顺利?

请考虑在整个工厂中识别和修复泄漏的必要性。每一次管路中的气体逸出或端接的蒸汽泄漏,都会降低盈利能力并增加维护成本。不过,同时解决工厂的所有泄漏可能不太实际。尤其在资源匮乏的情况下,您可能要遵循严格的优先顺序时间表。您甚至可能无法意识到发生的每次泄漏。

您如何确定整个系统安全高效地运行并为您的客户提供高质量的产品?考虑引入第三方以获得额外帮助和一套全新的见解。通过将技术专家引入您的工厂以帮助确定潜在的改进领域,您可以在减少成本和环境问题的同时提高系统的整体性能、安全性和生产率。

寻求独立的仅推荐提高系统性能所需的解决方法的评估者。此外,任何良好的评估服务都会在检查后提供详细的报告,从而帮助您根据自己的特定挑战识别并确定优先改进领域。

了解有关世伟洛克流体系统评估和咨询服务的信息

借助世伟洛克丰富的专家资源,无论行业如何,我们都可以帮助全球各地的工厂缩小技能差距并实现更高的流体系统性能。

是否有兴趣利用世伟洛克的培训或咨询服务?如欲了解更多信息,请立即与您的世伟洛克销售与服务中心联系。

联系您的世伟洛克销售与服务中心

相关文章

实现良好培训团队的 3 个步骤

列表页预告说明随着行业老龄化员工逐步接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代,由他们来掌握专业知识。了解如何根据世伟洛克的专家建议,建立有效的流体系统培训计划。

 炼油厂评估流体系统组件

炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工

炼油厂可能会发生有害气体的无组织排放。安全、无泄漏的工厂依赖于掌握必备知识和有能力的团队。

工程师,管理汽化

材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料

海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。毫无疑问,选择合适的耐腐蚀材料并不简单。了解如何根据您的应用作出正确选择。