alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

分析器棚有五大考虑因素

世伟洛克取样系统现场服务分析仪

分析器棚真正面临的问题?五大关键考虑因素

美洲现场工程经理 Stacey Phillips 和 Edmonton 阀门与管件定制解决方案经理 Tristian McCallion

分析器棚是一项重要的功能。它使操作人员获得精确、及时的工艺条件参数。由此,实时调整可以确保产品符合要求。

协调组成准确而可靠的取样系统的流体系统及其他子系统可能是一个高度复杂的过程,并且通常需要大量的投资和时间才能完成。完成的系统通常布置在一个分析器棚中或者分析小屋遮蔽棚有三面墙、而小屋有四面墙以及拥有HVAC控制单元,这就是他们的不同。无论哪种情况,它通常都是整个设施中非常重要的系统之一。

世伟洛克现场工程师利用他们在取样系统方面的专业知识,帮助石油及天然气专业人士在全球范围内的石油及天然气应用中设计并调试理想的分析仪遮蔽棚。以下是要获取具有代表性的高品质样品所应重点关注的某些方面:

#1.样品处理系统。

在样品分析的应用中,即使是很先进的分析仪也只能分析出所提供样品具体参数。如果样品无法代表工艺条件,则分析仪分析出的结果也是不准确的,操作人员会根据不准确的分析数据做出错误的判断。

这使得样品处理系统成为分析器蓬非常关键的子系统之一,从而有助于确保样品具有代表性,以获取准确的分析仪结果。在这里,高质量的工艺和工程是非常重要的,因为任何使用正确的材料和高效的设计原则构建的子系统都可以持续多年而不需要太多的维护,从而帮助操作人员节省长期的时间和金钱。

流体系统专家参与建造分析器棚的建造是非常有帮助的预制和预装配的取样及控制子系统可以提高您的运营效率和一致性。信任可靠的合作伙伴在受控的、非现场的环境中构建这些系统,有助于确保质量,还有助于将现场调试时间缩短几周。此外,还可以节省劳动力。

从世伟洛克了解有关设计与装配服务的更多信息

#2.环境条件。

在分析器棚内,重要的是要确保环境温度处于合适水平。由于环境温度会对流体和采样物料有较大的影响,因为他们对温度和压力的变化很敏感在分析仪棚内,保持样品的代表性,需要一个可控的环境。

为此,在封闭式的分析小屋,HVAC设备和控制往往是很重要的,但有时却被忽略。运营者需要确保高品质的空气处理和空调设备,以确保分析器棚内处于理想的环境温度。

#3.可靠的实用子系统。

压缩空气、氮气和其他校准气都是分析器棚内的必需气体,因此,使其进入其中的子系统与其他子系统同样重要。

通常,这些类型的气体通过小口径卡套管系统进入内部。为了尽可能地提高这些系统的可靠性,请确保遵循装配实践完成所有安装,并尽可能地减少连接点的数量以降低泄漏可能性,同时使用来自单一制造商的高质量元件。尽管某些实用子系统可能不像其他子系统那么重要,但泄漏、故障及测量错误同样易于导致运行停机。

#4.全面的测试流程。

安装所有子系统后,测试所有系统是否按预期运行是非常重要的步骤之一。

由于涉及所有电气系统、卡套管压力、泄漏检查等的单独测试方案,因此需要投入大量时间,有时甚至可能需要数周之久。但这却是非常值得的,一旦系统开始运行,以后可以通过全面的前期测试而避免的任何故障将将花费更多的时间和金钱进行补救,并且可能使工作人员处于危险之中。无论您是调试全新的分析器棚还是对现有的遮蔽棚进行升级或改进,请确保与您合作的任何专业人员都可以帮助您进行适当的测试。

#5.项目管理。

除了测试专业知识外,在其分析器棚上展开工作的石油及天然气运营商还应寻求能够在设计、建造、安装实践等所有领域均提供合理建议的供应商。这种全面的专业知识可以帮助减少实现整个项目所需的时间,并更大程度地确保针对系统的使用寿命优化运营。

是否有兴趣寻求进一步优化分析仪遮蔽棚内的系统性能的方法? 请立即与您当地的销售与服务中心联系,以了解更多信息:

向世伟洛克索取更多信息

相关文章

世伟洛克取样系统评估和咨询服务

提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

为什么取样系统没有得到任何改善 — 主要原因有三

在过去 50 年间,工艺分析仪已经得到了很大改善,但取样系统却依旧停滞不前。幸运的是,大多数问题都是由于人为错误而且可以通过适当的培训予以纠正。了解取样系统失效的三个原因以及工厂的解决方案。

流体系统泄漏的常见原因和成本

50 多年的培训总结出的 5 个常见的工艺分析仪系统启示

取样系统可能是您工厂中在设计和操作方面具有挑战性的系统之一。业界资深人士和行业培训讲师 Tony Waters 分享了过去 50 间其受训者的启示。