alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克分析取样系统问答

世伟洛克取样系统现场服务分析仪

与现场工程区域经理 Mike Frost 进行的分析取样互动问答

2020 年 5 月 26 日

在包括油气开采、化学和石化加工、发电等在内的诸多行业中,分析取样都是一项关键工艺。世伟洛克亚太区现场工程地区区域经理 Mike Frost 在本问答环节中探讨了与分析取样相关的一些常见挑战。

世伟洛克博客 (SRP):欢迎您的到来,Mike!您能否简单介绍一下您的个人情况以及您在世伟洛克的工作职责?

Mike Frost:当然可以。作为一名现场工程区域经理,我为在该地区提供服务的 34 位世伟洛克现场工程师提供指导意见并发挥领导作用。我还负责审核由我们的现场工程师撰写的工程报告,以评估客户的分析与取样系统的性能、安全性以及环境影响。

了解有关世伟洛克现场服务的更多信息

SRP:分析取样系统非常复杂。您在自己的领域中遇到过哪些常见的挑战?

Mike:常见的挑战是,我们的客户正面临泄漏、阻塞、污染问题或实验室与在线分析之间的结果不一致等问题。

然而,真正的挑战是这些特定问题通常只是潜在的更大系统问题的迹象。我们经常发现自己评估的分析取样系统,这些系统已经被修改以处理这些症状,但它们的根本原因从未被确定或处理。

SRP:在这些情况下会发生什么?

Mike:技术人员可能会发现自己需要进行更频繁的维护,而对于优化后的系统而言,则大可不必如此。控制室人员可能对分析仪结果丧失信心,并切换到手动控制,但这会降低效率并提高成本。

SRP:有哪些此类问题的表现方式的具体示例?

Mike: 一个绝好的例子是样品污染。无论是气体样品中的液体污染物还是液体样品中的固体污染物,都通常发生在取样工艺的最初阶段。 因此,需要仔细考量取样点的位置。例如,如果您要对工艺气体进行取样,则好的做法是在水平工艺管道上使用垂直接管,从而使潜在的污染物重新回到管道中。使用取样探针有助于消除污染,应为它从管道中心处取样,远离管道底部的碎屑。探头还有助于降低时延。

SRP:时延可能是分析取样面临的另一大挑战。

Mike:正是如此。使用探针时,合适的管路尺寸以及消除输送管路中的延迟都具有积极影响。

SRP:在输送管路中,运营商应考虑哪些因素?

Mike: 在输送管路中,我们正在关注一些关键性因素。速度和流量与时延、压降和污染有关。我们还会检查加热和温度的一致性,这与物料相态控制和聚合物的产生有关,从而导致堵塞并可能导致样品分层。

SRP:您还会评估分析取样系统中的其他哪些关键点,并且通常会发现哪些问题?

Mike: 对于切换子系统,我们关注的是,其设计是否消除了交叉污染以及非常小的死区,而死区是系统中的另一种造成延时的原因。我们还会从可靠性和维护要求的角度考虑用于构建系统的各种元件。

然后会考虑样品条件控制。样品条件控制系统通常位于显露那些有问题迹象的位置,因此我们将寻找样品兼容性问题的迹象。我们还会评估因死区和过滤器容量较大而造成的延时。污染也可以发生在这里,通过吹扫和标气的连接处。

SRP:您对希望优化其分析取样系统的运营商有何建议?

Mike:重要的是,要查明可能遇到的任何问题或效率低下的根本原因。仅仅治标可能会引发新的性能问题,进而在以后造成更大的挑战。

同样重要的是,任何操作分析取样系统的人员都必须具备相关知识。世伟洛克不仅提供取样系统评估服务,而且还提供培训服务,从而帮助全球的分析团队更高效、更可靠地从其系统中获取具有代表性的样品。

索取有关分析取样服务的更多信息

相关文章

世伟洛克现场工程服务

解决流体和取样系统的实际性能问题

向世伟洛克学习如何提高流体和取样系统的性能和准确性的实用技巧。

为什么取样系统没有得到任何改善 — 主要原因有三

在过去 50 年间,工艺分析仪已经得到了很大改善,但取样系统却依旧停滞不前。幸运的是,大多数问题都是由于人为错误而且可以通过适当的培训予以纠正。了解取样系统失效的三个原因以及工厂的解决方案。

 炼油厂评估流体系统组件

炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工

炼油厂可能会发生有害气体的无组织排放。安全、无泄漏的工厂依赖于掌握必备知识和有能力的团队。