Системы подачи и распределения газов
Полностью собранные и испытанные газораспределительные щиты для промышленного применения
Системы подачи и распределения газов должны безопасно и эффективно доставлять газы от источника высокого давления к конечному техпроцессу при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения. Когда работа системы не отлажена и имеются утечки или трудности в обслуживании газовых щитов, проблемы могут только усиливаться.
- Незамеченные утечки дорогостоящих газов могут снизить прибыльность вашей компании
- Утечки в бытовых газовых системах могут поставить под угрозу эффективность работы и повысить расходы на эксплуатацию
- Многие виды утечек могут также создавать угрозу безопасности для ваших сотрудников
- Проблемы с системами подачи и распределения газов могут привести к приостановке техпроцесса и незапланированному простою
Зачастую промышленные предприятия не имеют опыта снижения давления или ресурсов для эффективного решения таких проблем с системами подачи и распределения газов.
Узнайте, как наши консультанты помогают небольшим командам оптимизировать и улучшить управление крупными системами подачи и распределения газов благодаря соответствующим сервисам и решениям.
Системы подачи и распределения газов Swagelok®
Независимо от того, нужно ли вам стандартное или индивидуальное решение, мы можем разработать и собрать систему подачи и распределения газов, которая подойдет именно вам. Наши стандартные газораспределительные щиты поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Их легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, чтобы сэкономить время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем. Кроме того, они легко конфигурируются — при необходимости мы можем добавить нужные функции или внести изменения в соответствии с вашими требованиями.
Мы разрабатываем cистемы подачи и распределения газов Swagelok, используя передовые методы. Наши модульные щиты отличаются минимальным количеством резьбовых соединений для уменьшения потенциальных мест утечек и наглядно промаркированы в целях безопасности, простоты использования и техобслуживания. На все наши cистемы подачи и распределения газов предоставляется ограниченная гарантия компании Swagelok на весь срок службы.
Послушайте, что говорят наши инженеры о различных подсистемах подачи и распределения газов Swagelok и их преимуществах для вас.
Выберите нужную из числа модульных подсистем подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов Swagelok создаются на основе одной или нескольких ступеней регулирования давления и могут состоять из четырех подсистем:
- разрядная рампа (SSI) Swagelok® ;
- газовый щит (SGP) Swagelok® ;
- подсистема переключения (SCO) Swagelok® ;
- подсистема для мест потребления (SPU) Swagelok® .
Разрядные рампы (SSI) Swagelok®
Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа состояла из соответствующих соединений с баллоном, шлангов, трубок, фильтров, а также выпускных, продувочных и перепускных компонентов, чтобы газ безопасно поступал в подсистему регулирования давления основного газа или подсистему автоматического переключения.
В случае одного газового баллона узел может содержать только шланг и соединение, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с множеством шлангов и клапанов.
Мы предлагаем:
- конфигурируемые варианты исполнения для продувки или выпуска газов при смене бутылей, что неизменно гарантирует безопасность для оператора;
- возможность вентиляции отдельных линий для обеспечения максимального времени бесперебойной работы.
Как могут помочь консультанты Swagelok
Логично предположить, что разрядная рампа поставляется в стандартном исполнении с новым газовым щитом и соответствующим соединением с баллоном, но так бывает не всегда. Наши консультанты убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.
Газовый щит (SGP) Swagelok®
В качестве подсистемы регулирования давления основного газа SGP представляет собой первую ступень понижения давления исходного газа и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с соответствующим значением расхода. Понижение давления осуществляется с помощью одной ступени (одиночный регулятор давления) или двух ступеней (сдвоенный регулятор давления).
Мы предлагаем:
- модульные щиты, которые легко обслуживать, поскольку любую часть можно отсоединить благодаря соединению Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать);
- возможности цветовой маркировки рядом с регулятором и клапанами, если это необходимо на вашем предприятии.
Как могут помочь консультанты Swagelok
Точное определение соответствующих значений входного и подаваемого на следующую ступень давления является сложной задачей — наши консультанты понятно объяснят нюансы для различных технологических сред. Также мы поможем вам понять, где необходим двухступенчатый регулятор — многие заказчики с удивлением узнают, что большинство бутылей не требуют двухступенчатого решения.
Подсистема переключения (SCO) Swagelok®
Система автоматического переключения незаметно переключается с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Наша станция переключения благодаря устанавливаемым заказчиком уставкам переключения позволяет уменьшить потери оставшегося в баллонах газа.
Мы предлагаем:
- больше уверенности в том, что точка переключения останется стабильной;
- дополнительное регулирование в линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления ниже по линии — это может сократить дополнительные расходы на регулятор в SCO;
- гибкость в настройке давления переключения в соответствии с вашими техническими условиями.
Как могут помочь консультанты Swagelok
Системы автоматического переключения широко используются, но не все их до конца понимают. Кроме того, якобы универсальное решение применяется в слишком разных системах, где параметры и потребности могут различаться. Мы поможем вашей команде лучше понять функционирование системы, чтобы у вас не возникало затруднений во время эксплуатации, при устранении неполадок или техническом обслуживании.
Подсистема для места потребления (SPU) Swagelok®
Подсистема для места потребления является важнейшей последней ступенью регулирования давления перед использованием газа. Зачастую она является наименее сложной из четырех основных подсистем и обычно содержит регулятор давления, манометр и запорный клапан. Системы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления в соответствии с требованиям испытательного стенда или оборудования.
Мы предлагаем:
- стандартизацию и единообразную работу в месте потребления;
- поток сверху вниз или снизу вверх в соответствии с вашими требованиями по установке;
- возможности монтажа на плоскую панель, снизу, сверху и на стену;
- компактную конструкцию.
Как могут помочь консультанты Swagelok
Мы можем показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU. Все подсистемы Swagelok® легко конфигурируются в соответствии с вашими требованиям, а наши консультанты помогут вам выбрать лучшие компоненты и подходящий вариант крепления, который позволит вам свести к минимуму риск повреждений.
Дополнительная поддержка cистем подачи и распределения газов
Помимо помощи в достижении ваших целей по газораспределению путем создания стандартизированных, конфигурируемых решений для подачи газа, компания Swagelok® также предлагает сервисы по обследованию газораспределительных систем. Данные сервисы предоставляются сертифицированными специалистами Swagelok по cистемам подачи и распределения газов, которые помогут вам улучшить надежность систем за счет анализа вашей текущей ситуации и дадут рекомендации по улучшению производительности систем. Они помогут вам:
- защитить операторов системы и сотрудников;
- увеличить время бесперебойной работы, улучшить точность и стабильность техпроцесса;
- уменьшить затраты, минимизировав утечки и объем незапланированного техобслуживания;
- направить свое время и ресурсы туда, где они больше всего нужны.
Также мы предлагаем локальную послепродажную поддержку наших cистем подачи и распределения газов, чтобы ваша система работала в соответствии с ожиданиями. Узнайте, как наша команда может помочь вам с обучением, управлением складскими запасами, регулярным обследованием систем, комплексным мониторингом активов и управления ими.