alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

SPAヴィンペル社、スウェージロックとのパートナーシップを通じて品質と信頼性を確かなものに

スウェージロックのサンプリング・システム評価/アドバイス・サービス

SPAヴィンペル社、スウェージロックとのパートナーシップを通じて品質と信頼性を確かなものに 

文明の最果ての地では、ガスの生産、輸送、分配装置は、地球上で最も過酷な気候条件の下でも確実に機能することが求められます。 SPAヴィンペル社 は、ロシアにおける流量計、ガス分析装置の革新的なメーカーとして、さまざまな課題に対して意欲的に取り組んでいます。

ヴィンペル社は、高圧用途および小口径のさまざまなスウェージロック製コンポーネントをソリューションに採用しているほか、スウェージロックが実施している分析技術者向けのトレーニングやフィールド・エンジニアリング・サービスを活用しています。「企業が成功できるかは、主に製品の品質にかかっているといっても過言ではありません」と、ヴィンペル社の取締役を務めるアンドレイ・ステパノフ氏は言います。「そして当然ながら、その製品に使用されているコンポーネントの品質にも依存しているのです」

SPA Vmpel video

スウェージロック・ロシアがSPAヴィンペル社に提供している各種サポートを 動画で見る


SPAヴィンペル社とスウェージロック・ロシアのパートナーシップは、20年以上にもわたって続いています。今回は、この数十年間に両社が収めてきた成功の事例を紹介します:

課題

過酷な条件: ヴィンペル社のお客さまは、世界で最も過酷な条件下で操業しています。そしてヴィンペル社が競争優位を確立してきたのが、まさにそのエリアなのです。ヴィンペル製品は、アプリケーションによっては-60℃にも達する極端な低温でも高い信頼性を発揮することが求められています。

非常に高い精度が必須: ヴィンペル社の分析装置は、水の露点、炭化水素の濃度、温度といった重要なデータを測定する精度の高さで名を馳せています。ヴィンペル社の顧客は、これらの測定値を基に、最終製品に関する重要な決定を下しています。

ソリューション

高品質なコンポーネント:「スウェージロック製品に切り替えてからというものの、雑音、割れ、漏れといった不具合に悩まされることは無くなりました」とステパノフ氏は述べています。「スウェージロックのコンポーネントのおかげで、最も過酷なアプリケーション条件下でも、当社の装置が長期にわたって確実に動作するようになりました」

フィールド・エンジニアリング:品質の高いコンポーネントに加えて、ヴィンペル社は、スウェージロック・ロシアによる専門的なフィールド・エンジニアリング・サービスを活用し、コンポーネントが効率的に使用されていることを確認しています。フィールド・エンジニアは、ベスト・プラクティスを取り入れた設計についての推奨事項や文書の作成をサポートすることで、ヴィンペル社のオペレーション全体での稼働時間と信頼性の最大化に貢献しています。

PASSトレーニング:ヴィンペル社のエンジニアは、スウェージロックが提供するプロセス分析サンプリング・システム(PASS)・トレーニングを受講しています。これにより、すべてのチーム・メンバーが、最適なプロセス分析サンプリング・システムの設計および構築を行い、正確な分析結果を得るのに必要なスキルを培っています。このトレーニングは、今や世界各地で使用されているヴィンペル製品の開発には欠かせない存在となっています。

スウェージロックのトレーニングの詳細はこちら

結果

世界的な評判:ヴィンペル社は30カ国以上で事業を展開し、その優れた品質と信頼性で30年にわたって確固たる評判を築き上げてきました。世界中でオイル/ガスの輸送に対する要求が厳しくなっている昨今、妥協の余地はありません。顧客の期待に応える結果を生み出し続けるヴィンペル社の製品を、スウェージロックのコンポーネントが支えています。

強固なパートナーシップ:ヴィンペル社とスウェージロックは一丸となって、今日世界で使用されている最先端のオイル/ガス装置をいくつも生み出してきました。両社のパートナーシップは、当面終わることはないでしょう。

「当社は常にお客さまの声に耳を傾けています。標準外の作業を任されることも少なくありません」と、スウェージロック・ロシアの常務を務めるクリスチャン・モーテンセンは述べています。「我々は一致団結して困難を乗り越え、さまざまな課題を解決してきました。スウェージロックは単なる部品メーカーではありません。ソリューションを提供するビジネス・パートナーなのです」

スウェージロックは、分析アプリケーションの品質、信頼性、精度を向上するソリューションを提供します。詳細につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

スウェージロックのサービスについて問い合わせる

関連コラム

分析器試料採取システムを調べるエンジニア

サンプリング・システム: プロセス分析器の精度にまつわる8つの課題

サンプリング・システムの専門家であり、一般産業向けトレーニング講師としても長い経験を持つTony Waters氏が、プロセス分析器の精度にまつわる8つの課題を特定・解決する方法を、自らの経験に基づき紹介します。特にプラント・マネージャーや設計エンジニアの方は是非ご一読ください。

石油化学エンジニア

導入事例:イネオス石油化学工場の安全性を支えるスウェージロック

ドイツ・ケルンにあるイネオスの石油化学工場。同施設での安全なオペレーションは、スウェージロックが支えていると言っても過言ではありませんが、その背景には二社の密接な協力関係があります。 今回は、スウェージロックの流体システム・コンポーネントと専門知識がサポートする、イネオス石油化学工場の安全性を紹介します。

一般産業用流体システム

一般産業用流体システムの効率を最大化する4つの施策

プラント・マネージャーやエンジニアがやるべきことは山積みですが、プラントを安全かつ効率的に稼働させるためのリソースが十分ではない場合も多いのではないでしょうか。 今回は、流体システムにおけるスループットの最大化、コストの削減、ダウンタイムの回避を図る方法を紹介します。