Système circulaire innovant de traitement des déchets de TreaTech: VISTA
Une solution révolutionnaire pour le traitement des déchets devient réalité : fin 2024, la première unité de traitement circulaire des déchets VISTA de TreaTech a été installée avec succès sur le site d'Ecorecyclage, un producteur leader de biogaz en Suisse romande. Treatech, un spin-off de l'EPFL actif depuis 2015, a créé cette technologie innovante pour traiter divers flux de déchets industriels, agricoles et municipaux tout en produisant du gaz renouvelable, qui peut être injecté directement dans le réseau de gaz naturel. Pour ce projet, l'entreprise a été récompensée par le prestigieux One Creation Environmental Award.
Le défi : boues d'épuration et microplastiques
Un problème central dans la gestion des déchets est les boues d'épuration, qui sont souvent un sous-produit des stations d'épuration des eaux usées. Bien que les boues d'épuration contiennent des nutriments précieux tels que le phosphore, elles sont fréquemment contaminées par des polluants tels que des microplastiques, des métaux lourds et des micro-organismes pathogènes. Les microplastiques, issus de l'utilisation de plastiques dans l'industrie, l'agriculture et les foyers, représentent un défi particulier, car ils sont difficiles à éliminer complètement dans les stations d'épuration et peuvent potentiellement pénétrer dans la chaîne alimentaire.
La technologie de gazéification hydrothermale catalytique
Le procédé innovant de l'unité VISTA repose sur la gazéification hydrothermale catalytique pour relever ces défis. Grâce à cette technologie, jusqu'à 200 kg de boues d'épuration et d'autres déchets organiques peuvent être traités par heure. Sous haute pression et à des températures élevées, des polluants tels que les microplastiques, les produits chimiques et les bactéries sont détruits, tout en produisant des ressources précieuses : un gaz riche en méthane, de l'eau propre et des minéraux.
Cette méthode permet non seulement de réduire l'impact environnemental, mais contribue également de manière significative à la transition énergétique et à la préservation des ressources.
La contribution de Swagelok au succès
Swagelok est fier d'avoir soutenu ce projet innovant en fournissant des raccords et des vannes de haute qualité capables de supporter des pressions allant jusqu'à 400 bar. Nos composants jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'unité VISTA, contribuant ainsi à garantir une technologie efficace et durable.
Ce projet démontre de manière impressionnante comment des technologies de pointe peuvent transformer les flux de déchets en ressources précieuses, soulignant également l'importance de systèmes robustes et performants pour le succès de telles innovations.
Pour plus d'informations sur nos produits et applications, contactez-nous à l'adresse info@arborag.ch. Plus d information de Treatech sont ici