alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Wayne Ostrosky

Wayne Ostrosky, Vice-président chargé des opérations

Wayne Ostrosky

Vice-président chargé des opérations

Télécharger une brève biographie

Mon père me disait toujours : « Un jour, tu découvriras que le travail peut être plaisant. » Je n’y croyais pas à l’époque, mais c’est vrai. Si vous trouvez quelque chose que vous aimez faire, le travail devient plaisant. Et c’est ce que je vis ici depuis plus de 25 ans.

J’ai commencé ma carrière d’ingénieur d’assemblage chez Swagelok en 1995, juste après avoir obtenu ma licence de génie industriel à l’université d’État de Kent. Pendant les sept premières années, j’ai travaillé sur des projets divers allant de la construction d’équipements sur mesure au développement de processus pour accompagner le lancement de nouveaux produits.

À partir de là, j’ai occupé des postes de direction comme superviseur de l’ingénierie de fabrication, puis responsable de l’ingénierie des produits. C’est à la tête de l’équipe d’ingénierie des produits que j’ai appris ce que signifie véritablement être à l’écoute des clients. Lorsque nous ne répondions pas aux attentes d’un client, c’était alors pour nous l’occasion de comprendre pourquoi. J’ai appris à écouter les clients préciser leurs besoins avant de travailler avec l’équipe pour trouver une solution.

Mon poste suivant – directeur d’usine – est l’un de ceux que j’ai préférés. Donner le ton et diriger une grosse équipe était très gratifiant. À ce poste, j’ai découvert comment influer positivement sur la réussite de l’entreprise en stimulant le moral et en créant de l’unité dans toute l’équipe.

En 2015, j’ai été promu directeur des stratégies et systèmes de fabrication. J’ai ensuite occupé le poste de directeur des opérations du groupe raccords, puis du groupe vannes. Durant toutes ces années, j’ai travaillé dans presque toutes les usines de Swagelok et j’ai accompagné des projets à Changshu, en Chine, ainsi que sur l’île de Man. J’ai ainsi pu élargir considérablement mes connaissances tout en établissant des relations avec de nombreux collaborateurs formidables dans le monde entier – autant expériences qui m’ont préparé pour ma fonction actuelle de vice-président chargé des opérations.

À ce poste, je me réjouis de pouvoir m’appuyer sur nos solides assises et contribuer davantage à la réussite de l’entreprise. Je suis attaché à l’idée de transmettre tout ce que l’on m’a appris et de participer au développement de dirigeants capables de faire progresser l’entreprise dans les années à venir.

Je continue d’être stimulé et motivé par les nouveaux défis, tout en prenant beaucoup de plaisir à les relever. Mon père avait raison : le travail peut être plaisant. Et ce plaisir, tout comme notre réussite, est dû en grande partie à une culture d’entreprise profondément ancrée ainsi qu’à des collaborateurs qui nous distinguent véritablement de la concurrence. Je suis très fier de diriger l’organisation des opérations, en m’appuyant sur nos réussites passées tout en envisageant un avenir prometteur basé sur la collaboration.

En dehors du travail, je siège au conseil d’administration de The Cornerstone of Hope. La vision et la compassion de cette association, qui s’efforce de faire en sorte que personne ne soit seul en période de deuil, sont pour moi une source d’inspiration.

Ma femme Nicole et moi avons deux filles. Nous ne pourrions pas être plus fiers d’elles et de ce qu’elles sont devenues. C’est toujours un plaisir de les regarder jouer au volleyball et d’encourager en famille nos équipes universitaires préférées. Nous aimons aussi les activités de plein air et passer du temps avec notre famille et nos amis dans notre chalet dans les montagnes de Pennsylvanie.