Ciencias de los Materiales
Formación en Ciencias de los Materiales
Los cursos de formación sobre ciencias de los materiales Swagelok® le enseñan a elegir los materiales correctos resistentes a la corrosión para ayudarle a mantener sus sistemas de fluidos estancos y operando eficientemente. A través de este curso, aprenderá qué aleaciones específicas resisten la corrosión y cómo lo hacen, cómo se comportan los distintos materiales y cómo las normas de la industria influyen en su elección de materiales. Tanto si su trabajo está relacionado con yacimientos de petróleo y gases sulfurosos como precursores químicos agresivos para la fabricación de semiconductores, un buen conocimiento de las ciencias de los materiales tiene un valor incalculable.
Sobre el Curso
Temas
- Los principios de las ciencias de los materiales, la corrosión y otros factores que afectan a las propiedades de los materiales
- Diferentes tipos de corrosión y cómo aleaciones específicas resisten la corrosión
- Cómo seleccionar los materiales de construcción óptimos para aplicaciones exigentes según la presión y temperatura, posibilidades de corrosión y conformidad
- Cómo seleccionar los componentes adecuados para la corrosión por gases sulfurosos y la normativa NACE
- Conceptos críticos sobre la naturaleza y comportamiento de los materiales, incluyendo vistas a nivel atómico de los metales, así como las características microestructurales y propiedades mecánicas de los materiales
Dirigido a
- Ingenieros, directores, supervisores, compradores o agentes de compras, empleados técnicos y cualquiera implicado en el proceso de selección de materiales
- Nuevos miembros del equipo que buscan una formación básica o profesionales con experiencia que desean un repaso
Duración del curso
Disponible virtualmente como curso de un día completo o en sesiones de dos horas repartidas en varios días. Los asistentes también pueden optar por asistir a sesiones de dos horas de duración à de la lista para aprender sobre temas específicos de interés, como la selección de aleaciones/corrosión/materiales, NACE, el trabajo con hidrógeno, las juntas de elastómero y la fabricación aditiva.
El Docente
Dr. Gerhard Schiroky, Científico Jefe
Gerhard se unió a Swagelok en el año 2000 y desde entonces ha estado ayudando a los clientes a encontrar soluciones para satisfacer sus necesidades de materiales. Gerhard tiene un profundo conocimiento de las normas industriales y las especificaciones estándar relacionadas con los materiales, y es autor de diversas publicaciones técnicas sobre temas como la corrosión del acero inoxidable 316L, los efectos de la composición de las aleaciones, la dinámica de los fluidos y las ciencias de los materiales. De forma rutinaria, ofrece a los clientes una mejor comprensión de la norma internacional NACE MR0175/ISO 15156 para la selección de materiales para aplicaciones de gases sulfurosos, y ha desarrollado hojas de ruta para aleaciones mejoradas y nuevas con las que se han construido componentes para sistemas de fluidos del futuro. Gerhard se doctoró en ciencias de los materiales e ingeniería en la Universidad de Utah y ha participado en más de 20 patentes.
Dr. Robert Bianco, Científico Jefe de Materiales
Bob se unió a Swagelok en 2017 como experto en materiales y responsable técnico del programa de fabricación aditiva de Swagelok. Tras haber trabajado durante casi 30 años en organizaciones de I+D aplicada, Bob ayuda a los clientes a desarrollar materiales para aplicaciones específicas y a proteger los materiales de la degradación en sus entornos. Antes de unirse a Swagelok, Bob ayudó a desarrollar recubrimientos protectores para la prevención de la oxidación y sistemas de materiales para aplicaciones avanzadas de conservación de energía. También impartió cursos sobre las ciencias de los materiales, la fabricación aditiva, la prevención de la oxidación a alta temperatura y los aceros inoxidables. Bob se doctoró en ingeniería metalúrgica por la Universidad Estatal de Ohio y es autor o coautor de 12 patentes, más de 50 artículos técnicos y dos capítulos de libros sobre nuevos materiales o composiciones de revestimientos y resultados de pruebas de rendimiento relacionadas.
Cómo Inscribirse
Regístrese en uno de los programas previstos que se indican a continuación, o envíe un correo electrónico a analyticaltraining@swagelok.com para solicitar una formación privada en planta. Su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok le dará todos los detalles.